白皮书
数据采集(DAQ)硬件在测量精度和速度方面具有一定的局限性。测量精度和测量速度之间存在折衷。当测量速度和事务处理速度的重要性高于对精度的需要时,有以下几点需要考虑。市面上有许多数据采集系统。开发人员通常会选择大型 DAQ 主机系统来提升性能,但这样做的成本非常高。这通常是一种过度投资,为自己并不需要的测量性能付出更多成本。本白皮书将向您展示如何对中端 DAQ 系统(是德科技的 DAQ970A 系统)的测量速度进行优化,以满足大多数设计验证测试的要求。您将学习如何选择合适的硬件和配置设置来帮助您优化测量和事务速度。
选择正确的多路复用器
中端主机 DAQ970A 为接口模块提供 3 个插槽。该主机具有用于远程连接的局域网和 USB 接口。就通过接口的读取速度而言,局域网和 USB 每秒可以轻松地远程传输 5000 个读数。若非数据采集系统的其他部分有吞吐量限制,它可以实现更高的读取速度。那么,DAQ 系统的速度瓶颈在哪里?DAQ 主机不会带来速度瓶颈。瓶颈来自多路复用器接口模块的机械开关速度。
配置硬件以提高阅读速度的技巧
减少系统开销
优化测量速度的方法之一是减少不必要的系统开销。在自动测试期间,您无需运行 DAQ 主机的显示器和信号器。这些会占用 DAQ 系统的处理时间。您可以使用远程命令禁用整个前面板显示。
选择 DAQ 数字万用表分辨率
选择数字万用表(DMM)分辨率可为您提供所需的详细信息。您需要正好足够的精度,但如果设置为 6.5 位数而您需要的只是 5.5 位数,则会浪费处理时间,导致不必要地浪费测量时间。
请下载此白皮书 “如何优化 DAQ 的测量速度”,了解更多知识。
×
请销售人员联系我。
*Indicates required field
感谢您!
A sales representative will contact you soon.