Installable Instrument:
This firmware is installable into the following instrument.

  • E5270A
  • E5272A
  • E5273A

Firmware Revision:
A.01.07

Resolved Defects:
The following feature is available.

  • I measurement calibration limit was changed to relax restriction according with hardware specification

Update Instruction:
See the update appl.txt file included in the zipped file.

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2004-11-15 A.01.07 E5270A Series Firmware Rev.A.01.07
リリース バージョン
2004-11-15 A.01.07
Version Description
E5270A Series Firmware Rev.A.01.07

ダウンロード方法

  • See the update appl.txt file included in the zipped file.

インストール方法

  • See the update appl.txt file included in the zipped file.

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

前提知識

  • See the update appl.txt file included in the zipped file.

対象測定器

  • E5270A, E5272A, E5273A
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE