Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2020-04-15 1.4.4.1 See above.
릴리스 날짜 버젼
2020-04-15 1.4.4.1
버전 설명
See above.

Driver 1.4.4.1 fixes the issues below:

  • Repair an enumeration and detection issue where the chassis cannot be detected in Keysight IO Libraries.
  • This driver with combination of chassis firmware 1.3.44 together would repair an intermittent issue where the chassis is unable to communicate with modules after a boot up.

 

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), Labview (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)
 

IVI class support: IviDriver 1.0

다운로드 방법

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

설치 방법

  • Run the downloaded installer.

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

설치 위치: PC

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows 8.1
  • Windows 10

지원되는 계측기

  • M9502A, M9505A

드라이버 유형: IVI-C(32비트/64비트), IVI-COM(32비트/64비트), Labview(32비트/64비트), MATLAB(32비트만)

IVI 등급 지원: IviDriver 1.0

다운로드 방법

  1. 다운로드 버튼을 클릭합니다.
  2. 적절한 실행 파일을 선택합니다.
  3. 실행을 선택합니다.

설치 방법

  • 다운로드된 설치 프로그램을 실행합니다.

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

지원 문서

설치 위치: PC

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows 8.1
  • Windows 10

지원되는 계측기

  • M9502A, M9505A

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), Labview (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)
 

IVI class support: IviDriver 1.0

다운로드 방법

  1. Click the Download button.
     
  2. Select the appropriate executable file.
     
  3. Choose Run.

설치 방법

  • Run the downloaded installer.

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

설치 위치: PC

운영 체제

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP

선결 조건

지원되는 계측기

  • M9502A, M9505A

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only), LabVIEW (32-bit/64-bit)

IVI class support: IviDriver 1.0

다운로드 방법

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

설치 방법

  • Run the downloaded installer

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

설치 위치: PC

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

지원되는 계측기

  • M9502A, M95905A

다운로드 방법

  • 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate executable file. 3. Choose Run

설치 방법

  • See Documentation

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

설치 위치: PC

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

지원되는 계측기

  • M9502A M9505A
SHOW MORE