The instrument driver provides access to the functionality of the Keysight V2920A through a COM server or C API which also complies with the IVI specifications. This driver works in any development environment which supports COM programming including Microsoft® Visual Basic, Microsoft Visual C++, Microsoft .NET, Keysight VEE Pro, National Instruments LabView, National Instruments LabWindows, and others.

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2010-04-10 5.0.4.0 The instrument driver provides access to the functionality of the Keysight V2920A through a COM server or C API which also complies with the IVI specifications.
릴리스 날짜 버젼
2010-04-10 5.0.4.0
Version Description
The instrument driver provides access to the functionality of the Keysight V2920A through a COM server or C API which also complies with the IVI specifications.

다운로드 방법

  • Click the Download button. Select the appropriate executable file. Choose Run.

설치 방법

  • See Documentation

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows Vista
  • Windows XP
  • Windows 2000

선결 조건

  • See Documentation

지원되는 계측기

  • V2920A
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE