For a complete list of all instrument drivers from Keysight, please visit www.keysight.com/find/drivers

Keysight IVI drivers also require the Keysight IO Libraries Suite to be installed. To get the latest release of the IO Libraries Suite, go to www.keysight.com/find/iosuite

Current Version Details
Version 1.0.4.0
Models Supported 4356A, 6641A, 6642A, 6643A, 6644A, 6645A, 6651A, 6652A, 6653A, 6654A, 6655A, 6671A, 6672A, 6673A, 6674A, 6675A, 6680A, 6681A, 6682A, 6683A, 6684A, 6690A, 6691A, 6692A
Driver Type IVI-COM
IVI Classes Supported IviDCPwr 2.0 IVI-COM
IviDriver 1.0 IVI-COM
IVI-COM ProgID Keysight66xx.Keysight66xx
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2003-05-07 1.0.4.0 IVI-COM Version 1.0.4.0 for 66xx Power Supply Modules
릴리스 날짜 버젼
2003-05-07 1.0.4.0
Version Description
IVI-COM Version 1.0.4.0 for 66xx Power Supply Modules

다운로드 방법

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

설치 방법

  1. Install both pre-requesites first
  2. Install the driver

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

지원되는 계측기

  • 6641A 6645A, 6651A 6655A, 6671A 6675A, 6680A 6684A, 6690A 6692A, E4356A

다운로드 방법

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

설치 방법

  1. Install both pre-requesites first
  2. Run the downloaded installer

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

지원되는 계측기

  • 6641A 6645A, 6651A 6655A, 6671A 6675A, 6680A 6684A, 6690A 6692A, E4356A
SHOW MORE