这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

配置

E5379A
Samtec探头 - 差分, 带有90针电缆连接器 

Samtec探头 - 差分, 带有90针电缆连接器

E5379A
E5379A可以通过Samtec连接器方便可靠地连接到目标上。它是一种17通道探头,带有单端数据和差分时钟,适用于带有90针连接器的所有分析仪。
E5382B
单端飞线和 90 针电缆连接器 

单端飞线和 90 针电缆连接器

E5382B
一个拥有 17 通道的探头,为带有 90 探针连接器的分析仪提供单端数据和差分时钟
E5390A
软接触无连接器探头 - 差分, 带有90针电缆连接器 

软接触无连接器探头 - 差分, 带有90针电缆连接器

E5390A
E5390A提供了是德软接触无连接器技术的可靠性和方便性。它是一种34通道探头,带有单端数据和差分时钟,可以用于带有90针连接器的分析仪。
E5398A
带有90针电缆连接器的半尺寸软接触无连接器探头 

带有90针电缆连接器的半尺寸软接触无连接器探头

E5398A
E5398A是一款采用是德软接触无连接器技术,并可充分节省空间的探头。它是一个拥有17个通道的探头,为带有90探针连接器的分析仪提供单端数据和时钟。
E5402A
探头,34 通道 SE 直角软接触 pro 无连接器,连接至 90 针 LA 电缆 

探头,34 通道 SE 直角软接触 pro 无连接器,连接至 90 针 LA 电缆

E5402A
小型,可通过 90 针连接器为分析仪提供单端数据和时钟信号......
E5406A
探头,34 通道,单端软接触 pro,连接至 90 针电缆 

探头,34 通道,单端软接触 pro,连接至 90 针电缆

E5406A
软接触,Pro,单端,90 针电缆

相关软件产品

  • Command Expert Software Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用插件在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中轻松执行仪器控制