描述
- Visual Studio.net WTM套件支持cdma2000、1xEV-DO、GSM、GPRS、EGPRS、W-CDMA、AMPS、IS-95。
- 包括E6567C和E6568C
特性
- 预定义的测试步骤和具有友好的Windows界面的设备,使用户无需编程就可轻松定义并更改测试计划。
- 基于VB.net的开发平台具有最大的灵活性,可定制测试步骤并添加新仪器。
- 基于个人电脑的软件使制造、服务和研发客户可以快速进行开发和部署。
The E6569C Wireless Test Manager suite is the first collection of the new Wireless Test Manager products the offer a Visual Basic .NET test development platform.