这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N2605A ScopeData Pro软件

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

  • Simplified User Interface via Expert Mode Setting
  • Prints professional-quality preformatted graphic test reports, complete with logos and data plots
  • Uploads copper and fiber test results from both WireScope and FrameScope 350
  • Limit Wizard function enables user to pre-configure and lock test settings for multiple WireScope / FrameScope 350 units to ensure consistency
  • Organizes cable tests by site, building, floor, wiring closet, etc., to simplify record navigation
  • Application can be freely distributed with test results to facilitate customer access to on-line test reports
  • Can be integrated with popular cable management software solutions

描述

需要更佳的报告

直到目前,现场认证测试仪所生成的报告的标准输出格式仍然是未格式化的ASCII文本。虽然一直使用的都是这种文本形式的报告方法,但是许多用户觉得它阅读起来很困难,因此需要更明确的测试数据显示方式。为了打印外观更美观的报告,电缆承包商将测试数据导入数据库和电子表格程序中。这增加了额外的步骤,可能使项目文件的准备时间明显延长。

打印具有专业水准的报告

ScopeData Pro提供专业设计的报告格式,解决了这一难题。它可在报告中包括标识、适当格式化的文本、电路图和标绘图(当标绘图数据可用时)。图形格式的报告使用户能够更快地识别电缆认证报告中包含的大量数据(在其它格式中,这些数据很容易混淆)。

单击此处查看图像

先进的电缆厂家(Cable Plant)数据库

由于打印的测试报告质量很重要,因此许多项目经理更倾向于处理电子版的测试结果数据。ScopeData Pro采用可扩展的关联数据库技术,是组织和分析大项目或场所电子测试结果的最佳系统。

基于电脑的设置保证了一致性

在大型站点验证电缆所面临的一大难题就是要保证所有测试仪的配置都一致。尤其是当指定了非标准测试要求或限制时,这个难题就变得更为尖锐。ScopeData Pro的极限向导功能解决了这一难题,它帮助用户定义并将WireScope 350设置保存到锁定的文件中,用户可以下载该文件到多个WireScope 350仪器。

单击此处查看图像

简化测试数据的浏览过程

ScopeData Pro中内嵌的新型数据导航架构支持大型站点或跨越多个站点的大客户。测试记录可以排列成环行(collapsible)结构,按照站点、建筑物、车间、配线柜等进行组织。这种格式非常灵活,可满足用户或现场的需求。

测试查看器深入探索更多信息

选项卡形式的测试查看器窗口可显示详细的测试报告数据。每个选项卡将显示测试报告的不同方面,从高级摘要图到详细的配置数据绘图。用户可以单独打印或作为整体自动测试报告的一部分打印所有的绘图。

单击此处查看图像

技术指标:

WireScope 155支持
通过串行端口上载WireScope 155支持的测试参数。可升级WireScope 155的软件。

WireScope 350支持
通过串行端口、USB端口上载WireScope 350支持的测试参数,或直接从紧凑型闪存卡上读取文件。可升级WireScope 350的软件。

支持的操作系统
电脑可运行Window 98第二版或Windows 2000。ScopeData Pro也可在Windows 95、Windows 98第一版或Windows NT 4.0(service pack 3或更高版本)下运行,但不支持USB端口。
系统要求
安装前有70 MB的空闲硬盘空间

功能

  • 通过专家模式设置,简化用户界面
  • 自动化TIA-606-A电缆ID管理和标记印刷
  • 打印具有专业水准的预定格式图形测试报告,包括标识和数据绘图。
  • 上载WireScope和FrameScope 350获得的铜线和光纤测试结果
  • 极限向导功能帮助用户预先配置和锁定多个WireScope / FrameScope 350仪器的测试设置,使之保持一致
  • 按照站点、建筑物、车间、配线柜等组织电缆测试,以简化记录的浏览过程
  • 用户可免费分配包含测试结果的应用软件,方便用户获得在线测试报告
  • 以Microsoft Access®数据库格式保存测试数据
  • 能够与常见的电缆管理软件解决方案相集成