这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4438C-418 Signal Studio for HSDPA over W-CDMA

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

主要特性与技术指标

信号生成

  • 上行链路和下行链路中采用 HSDPA 的 W-CDMA 信号
  • 执行 AMC 和 HARQ 测试
  • 开环发射分集
  • 采用传输层解码信号来测试接收机 BLER

信号发生器控制和额外的信号减损

  • 控制频率、幅度、I/Q 滤波等
  • 实时 AWGN

自动和通信接口

  • 利用 SCPI 进行自动波形回放
  • 10baseT LAN 和 GPIB

其他特性

  • 图表:通道功率、CQI 码型、ACK/NACK/DTX 码型
  • 在线文档和嵌入式帮助
  • 免费测量软件

描述

测试具有 HSDPA 通道的 W-CDMA 接收机

面向 E4438C ESG 的 Signal Studio for HSDPA over W-CDMA 是不断发展的 3G 移动电台和基站在开发和制造中强大的信号生成工具。它可创建上行链路和下行链路 HSDPA 通道以及必备的 W-CDMA 控制通道,以建立 ESG 和基站或被测移动无线之间的无线链路。使用简便的图形用户界面,或通过 LAN 或 GPIB 上 SCPI 进行编程控制,对基于标准/定制信号进行配置。

支持 BLER 分析的传输层编码信号

使用灵活的传输层编码 3GPP W-CDMA HSDPA 通道,可全面测试您的接收机射频和基带性能。该传输层可自动添加 CRC 位、代码块分段、卷积编码、速率匹配、交叉存取和必要的重新排列星座图功能,以测试解调和解码算法。每个数据包的 CRC bits 可实时编码,以便进行 BLER 测试。为了在解调专用测试中简化分析,您可在扩频和加扰之前,通过直接将数据注入到物理层来设置传输层编码。

用于功能测试的先进特性

Signal Studio 软件可轻松测试结合 HSDPA 技术的自适应调制编码(AMC)和混合自动重传请求(HARQ)功能。您可根据用户定义的 AMC 或 HARQ 移动响应,对每个具有不同编码参数或不同调制类型(16-QAM 或 QPSK)的下行链路数据包传输进行编码。另外,在上行链路 HS-DPCCH 上使用不同的 ACK/NACK 和 CQI 数据传输,可轻松完成对基站功能的测试。

典型应用

Signal Studio for HSDPA over W-CDMA 适用于测试 HSDPA 基站和手机。典型应用包括从 ASIC/DSP 编码算法开发和调试到使用传输层编码 HSDPA 通道进行接收机 BLER 分析。常见测量包括:接收机灵敏度、选择性、最大输入电平以及干扰条件下的解调性能等。

为了创建基带和射频上的 W-CDMA FDD 单/多载波上行链路/下行链路测试信号,用于基站和移动收发机及其元件的测试,您还需要使用其他的 E4438C ESG 信号生成软件。 更多信息

该选件不可通过产品升级添加――只在购买仪器时提供。

请了解新一代是德信号发生器产品。