这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

S94521B 任意负载控制 X 参数

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 综合的基频控制 NVNA 解决方案
  • 无源电源调谐器预匹配(仅 Maur 无源调谐器支持)
  • 无源负载调谐器控制(可变负载)(仅 Maur 无源调谐器支持)
  • 有源电源控制支持负载调谐
  • 混合(无源电源调谐器预匹配、无源负载调谐器预匹配和有源负载电源控制)
  • 可使用 CW(连续正弦波)和射频脉冲工作
  • 固定直流控制,用于脉冲直流的 Amcad 脉冲系统

描述

S94521B 任意负载控制 X 参数(ALC)软件提供了对无源、有源或混合负载的控制功能,使您可以从远远超过 50 欧姆的负载阻抗中提取 X 参数模型。本应用软件适用于大功率晶体管/放大器的设计和验证。

这款新 ALC 应用软件是一个高度综合的软件,并且可以与 NVNA 软件进行交互,提供设置、直流 I/V 选择、测量、分析和提取模型等功能。其中的各选项卡可引导您完成整个流程。在选择提取最终的 X 参数模型之前,可根据测量结果进行调整。它具有出色的灵活性,因此可以整合到各种简单或复杂的用户系统中。