这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

S93088B 信号源相位控制

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 控制两个内部信号源和/或外部信号发生器之间的相对相位
  • 向被测放大器提供经过校准的电子负载
  • 扫描负载的相位,同时保持恒定的反射系数幅度

描述

S93088B 使用户能够设置两个信号源之间经过校准的任意相位差。信号源可以是分析仪的内部信号源,或是与分析仪的测试装置建立了路由连接的外部信号发生器。相位差可以是固定的差值,也可以是在两个指定的相位值之间的扫描值。S93088B 还可以使用接收机调平功能,控制信号源之间的相对功率电平。

S93088B 主要用于有源负载控制,分析仪可向器件的输出端口提供精密、可进行电子设置的阻抗,同时还能测量增益和输出功率。这项功能结合外部负载牵引软件,可以创建传统的负载牵引功率曲线。此功能不适用于 PNA 选件 200 和 210。