这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

S93089B 差分和 I/Q 器件测量

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 精确控制多个信号源的相位,实现正交或差分驱动,无需使用混合耦合器和平衡-不平衡转换器
  • 调谐接收机的频率到指定的所有输出频率上,以便全面地表征被测器件
  • 利用固定的相位偏置扫描频率,或以固定频率扫描相位或功率
  • 轻松测量 I/Q 变频器/调制器、差分混频器,或差分放大器的谐波
  • S93089B 仅能在 4 端口 PNA 或 PNA-X 型号上工作

描述

S93089B 将多个内部或外部信号源的相位控制与频率偏置模式相结合,能够简化 I/Q 调制器/变频器和差分混频器的测试,以及差分放大器的谐波测量。信号源之间的相位差可以使固定值(例如 90 或 180 度),也可以是两个指定相位值之间的扫描值。此软件可以精确控制信号源之间的相对相位,因此无需使用混合耦合器和平衡-不平衡转换器,便可创建正交信号或差分信号。在实现预期的相位调整后,仪器的接收机便能调谐到所需的全部频率来表征被测器件。例如在 I/Q 调制器上,可以测量预期的变频频带和抑制的变频频带,还可以测量 LO 泄露、谐波和其他杂散信号。利用相位扫描功能,可以确定 DUT 相位不平衡与频率的关系。用户可以结合各种数学运算功能,指定单个或多个接收机进行各种测量。在执行功率测量时,可以应用匹配校正来提高精度。

S93089B 相当于 PNA 系列 A 型网络分析仪的选件 089,仅能在 4 端口 PNA 或 PNA-X 型号上使用。