这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 5 步向导程序指导您完成操作
  • 单端和差分器件
  • 夹具左右两侧可以是非对称的
  • 直通长度可以指定,或根据开路或短路测量结果确定
  • 通过外推法匹配被测器件频率
  • 功率校正功能可补偿随频率变化的夹具损耗
  • 去嵌入文件可保存为多种格式,以便日后在 PNA、ADS 和 PLTS 中使用
  • 要求 PNA、PNA-L 和 PNA-X 装有 Windows 7 操作系统

描述

许多器件没有同轴连接器,因此在同轴环境中测量时,需要使用夹具将其固定。为了保证 DUT(被测器件)的测量精度,需要精确去除夹具效应。本选件可添加功能强大的向导程序,指导您表征夹具并从测量结果中移除夹具效应。S93007B 相当于 PNA/PNA-L/PNA-X 系列 A 型网络分析仪的选件 007。