- 利用多个分析仪扩展测试端口数
- 完整的 N 端口误差校正
- 所有 N 端口标配 S 参数测量功能
- 平衡的 S 参数测量
- 与所有 USB 矢量网络分析仪兼容
是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪(VNA)通过使用附加仪器,可以扩展您在测量中使用的端口数。当使用多个仪器时,这些仪器可以通过配置执行多端口操作。S97551A 添加了多端口分析仪模式,可以执行完整的多端口误差校正和测量功能。在外置主机 PC 上运行的固化软件可以将这些仪器视为一个 VNA。与 PC 相连的 VNA 仪器,必须至少有一台配有 S97551A 许可证,以便保持 N 端口功能。
S97551A 软件兼容是德科技精简系列矢量网络分析仪。