这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

RFPro 的亮点

  • 全新用户界面——让运行电磁分析就像电路仿真一样简单
  • 专家级电磁分析预设置——始终准确设置电磁分析,确保射频/微波电路设计正确无误
  • 分析、调谐、优化——以交互方式进行电磁-电路谐同仿真
  • 电磁仿真技术——有限元法(FEM)和矩量法(Momentum)
  • 整合在先进设计系统(ADS)中――无需使用外部电磁仿真软件
    > 进行单独的电磁分析时不再需要对版图进行切割、裁剪和修整
    > 避免手动重新分配电磁端口和设置材料叠层时可能产生的错误
    > 在进行电磁-电路协同仿真时,不需要繁琐的重新导入和拼接电磁仿真结果
    > 不再需要学习其他不熟悉的工具或等待其他人帮忙运行外部批量电磁分析

访问 ADS 中用于电磁-电路协同仿真的 Keysight RFPro 组件观看我们的新视频。

了解 RFPro 电磁仿真应用软件

描述

W2340EP RFPro UI、Momentum、FEM 组件(RFPro)是用于射频和微波电路设计的新一代电磁(EM)仿真平台。RFPro 通过将电磁仿真与电路仿真有机整合,成为业界首款专门用于射频/微波电路设计的电磁仿真平台,它将为 5G 无线、航空航天与国防、汽车和物联网应用的 RFIC、MMIC 和射频模块设计带来彻底变革。

通过与先进设计系统(ADS)有机整合,RFPro 使执行电磁分析就像电路仿真一样简单,并包含预测性的专家级设置,避免了过去需要由电磁仿真专家专门配置的麻烦。

Analyze, Tune & Optimize EM and Circuit effects interactively with RFPro

图 1. 使用 RFPro 交互式地分析、调谐和优化电磁仿真和电路仿真效果。

全新用户界面

RFPro 还提供预测性的专家级设置,以便每次都对物理层电路版图结构进行正确的电磁分析。自动电磁-电路协同仿真分区功能可以方便地将电磁仿真结果整合到电路设计中,进行交互式的调谐和优化。

Automatic EM-Circuit co-simulation partitioning enables effortless integration of EM results into circuit design

图 2. 自动电磁-电路协同仿真分区功能可以方便地将电磁仿真结果整合到电路设计中,进行调谐和优化。

RFPro Auto Extraction

图 3. RFPro 无需修改版图即可自动提取选定的网络或元器件,因此用户可以在设计过程中使用它轻松自如地进行电磁-电路协同仿真。

专家级电磁分析预设置

您可以对射频版图中的任何部分执行电磁仿真,而无需担心如何正确设置分析,而且还可以在电路设计工作流程自动使用电磁仿真结果。您甚至可以通过电磁-电路交互来快速探索创新的设计方案,不像以前那么繁琐。

Predictive EM expert settings ensure correct EM analysis every time

图 4. 预测性的电磁专家设置确保每次都能进行正确的电磁分析。

分析、调谐、优化

RFPro 与 ADS 的无缝整合意味着再也不需要对版图进行切割、裁剪和修整,即可进行离线电磁分析。工程师无需花费几小时、几天甚至几周的时间手动处理版图,因而可以尽早运行电磁仿真。您能够以交互方式调谐、优化和分析设计,了解材料叠层未对准、制造尺寸过小和过大等物理效应的影响。

RF Board designed in ADS

图 5. 利用 ADS 设计的射频电路板。

RFPro seamless integration with ADS makes EM analysis as easy as running circuit simulation图 6. RFPro 与 ADS 无缝整合,让运行电磁分析像运行电路仿真一样简单。

电磁仿真技术

由于工作频率、波形复杂程度和技术整合密度不断攀升,传统电路仿真已无法满足射频模块、RFIC 和 MMIC 的设计需求。随着复杂性的增加,电路在物理方面的相互作用会变得更紧密,这意味着电磁效应成为影响电路性能的最重要因素,工程师在设计过程中必须始终重视这个问题。RFPro 平台统一了完整的 3D 有限元方法(FEM)和 3D 平面矩量法(Momentum)电磁仿真技术,可轻松选择求解程序,以便有效分析物理结构并快速获得准确结果。

RF Module in RFPro

图 7. 使用有限元法(FEM)进行全面的 3D 电磁分析。

Method of Moments (Momentum) for 3D planar EM analysis图 8. 使用矩量法(Momentum)进行的 3D 平面电磁分析。

如何将 RFPro 整合到先进设计系统(ADS)中

以下软件套件和组件将 RFPro 与 ADS 2019 和更高版本紧密整合为一体,同时提供 Momentum 和 FEM 电磁仿真功能。

软件套件
型号 描述
W2243BP/BT ADS 核心、版图、RFPro、Momentum、FEM 软件套件
W2206BP/BT ADS 核心、版图、高级版图、谐波平衡、RFPro、Momentum、FEM 软件套件
W2209BP/BT ADS 核心、电路仿真、版图、RFPro、Momentum、FEM、Ptolemy、Verilog-A 以及成熟的无线模型库软件套件
W2215BP/BT ADS/EMPro 核心、谐波平衡、版图、高级版图、RFPro、Momentum、FEM 软件套件

如欲了解上表中软件套件的更多信息,请点击上面的“选件和附件”选项卡,查看“相关软件产品”。

组件

型号

描述

W2340EP/ET RFPro 组件

RFPro 整合到 Virtuoso 中

RFPro 还整合到 Cadence Virtuoso 中,使 RFIC 和 MMIC 设计人员可以轻松、自动地在 Virtuoso 中使用电磁仿真,就像在 ADS 中使用电磁-电路协同仿真一样。

Power amplifier RFIC layout in Virtuoso -> Power amplifier EM-circuit cosimulation with RFPro integrated into Virtuoso

图 8. Virtuoso 中的功率放大器 RFIC 版图 -> 使用 Virtuoso 中整合的 RFPro 进行的功率放大器电磁-电路协同仿真

VCO RFIC layout in Virtuoso -> VCO EM-circuit cosimulation with RFPro integrated into Virtuoso

图 9. Virtuoso 中的 VCO RFIC 版图 -> 使用 Virtuoso 中整合的 RFPro 进行的 VCO 电磁-电路协同仿真

RFPro 诞生背后的故事

Joe Civello, ADS Product ManagerADS 产品经理 Joe Civello 表示:“RFPro 的愿景始于三年前。射频设计工程师只是想在进行电路设计时将电磁效应考虑在内。他们不希望仅仅是为了运行电磁仿真,就花费几小时、几天甚至是几周的时间手动处理版图准备仿真,然后在运行完电磁仿真之后,再花更多的时间整合电磁模型与电路设计。电路设计人员希望无需对版图进行切割、裁剪和修整,便可对设计的任意部分进行仿真并获得精确结果,包括电磁模型和电路模型。在运行完初始仿真后,设计人员希望能够调谐、优化和分析设计,以便了解材料叠层未对准、制造尺寸过大和过小等物理效应会对设计产生何种电磁影响。”