这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

S94701A 自动测量专家(AMX),测试计划生成软件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 为 AMX 后台软件创建多端口 S 参数测试执行文件
  • 快速、轻松地设置复杂的多端口测试(仪器设置、电缆连接、合格/不合格限制等)
  • 优化多端口被测器件测试计划的测试序列

描述

是德科技自动测量专家(AMX)是一款智能软件解决方案,能够使用 M937xA/M9485A PXIe 矢量网络分析仪或 E5080A ENA 台式网络分析仪进行自动多端口 S 参数测量。S94701A AMX 测试计划生成软件是 AMX 解决方案的前端软件。AMX 测试计划生成软件提供了直观的图形用户界面,帮助您方便地编辑多端口被测器件测试计划,并能为 AMX 后台软件生成测试序列文件。后台软件由是德科技自动测试平台(TAP)和 AMX VNA 插件组成。AMX 测试计划生成软件可以在您的外部计算机或 PXI 控制器上运行。