这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

利用自主测量与更少资源来检测现场并执行测量,节约运营成本

在无人操作模式下,对无线网络进行每周 7 天、每天 24 小时测量,无需耗费人力成本。

  • 在客户的测量过程中,将无人操作测量与可选的远程控制所带来的灵活性和效率相结合——直接节省运营成本
  • 经济高效,支持远程控制测量,现场无需路测工程师进行监督

确保无线网络的质量

  • 此无人操作过程通过连续探测网络中存在的问题,能够对大型网络进行连续监测
  • 从现场测量到公开包括分析结果的工作簿,整个数据处理过程可以完全自动执行

支持最新技术

  • 支持对直至 LTE Category 9 的所有 3GPP 技术进行网络测量
  • 另外还支持数据服务和语音服务测量,如 POLQA 语音质量测量、HTTP、FTP、HTML 和社交媒体测试

描述

Nemo Autonomous Probe——在无人操作模式下,对无线网络进行每周 7 天、每天 24 小时测量

Nemo Autonomous Probe 对于执行自动化的、无人操作的大规模测量是一个理想的解决方案。它可以部署在车辆和固定位置。Nemo Autonomous Probe 4UE 能够容纳多达四部安卓智能手机,并支持所有 3GPP 技术直至 LTE Category 9。

Nemo Autonomous Probe 利用经济且业经验证的自动化功能,与详细而全面的空中接口测量相结合。借助 Nemo Autonomous Probe,运营商和国家监管机构能够在固定场所、热点区域或车辆上安装测量和基准测试现场设备,并对无线网络执行连续测量。传统路测的大多数成本都花费在汽车、驾驶员和车内技术员方面。采用 Nemo Autonomous Probe,无人操作的测量现场设备可以部署在现有的运输车队中,例如出租车、公交车和火车,无需专用现场人员值守,从而降低测试成本。

广泛的技术支持

Nemo Autonomous Probe 能够利用广泛的无线和应用标准,对 GSM、CDMA、EVDO、WCDMA、HSDPA、HSUPA、HSPA+、LTE 和 LTE-A 无线网络执行无人操作的路测和自动测量。可提供的应用测试选件包括语音呼叫、FTP/HTTP 数据传输、HTML 浏览、YouTube 视频流、Facebook 测试、LinkedIn 测试、Twitter 测试、Instagram 测试、SMS 和 MMS 消息传送以及 ping。此外,它还能支持 POLQA 和 PESQ 语音质量测试。

Nemo Autonomous Probe 经过精心设计,可与 Nemo Analyze、Nemo WindCatcher 和 Nemo Xynergy 的一流的后期处理功能完全集成,例如从现场测试到生成完整报告的整个数据处理过程均能自动化完成。

易于安装和使用

这些工具可以安装在固定位置或移动车辆上,或仅作为手机进行部署,无需进行永久安装。使用 Nemo Cloud,一个用户便能在中央位置监测和控制多个固定和移动现场设备,使运营商能够缩短对网络故障的响应时间,比此前更快改善网络服务水平。由于无需在现场操作测量工具,现场设备可以由不具备射频/工程知识的驾驶员来管理。