- 支持解码各种信息格式,可以自动检测位格式,包括:仅具有传输功能的快速信号、快速+慢速串行信号,以及快速+增强串行信号12 位数据/8 位 ID 或 16 位数据/4 位 ID
- 基于硬件的解码支持快速捕获随机和偶发的误码
- 通过时间交织采样列表显示模式,支持双总线分析
- 使用快速通道状态、通信半字节和数据进行触发
- 使用慢速通道信息 ID 和数据进行触发
- 使用各种错误条件进行触发,包括快速和慢速通道 CRC 错误、超容限计时错误,以及脉冲周期错误(半字节宽度 < 12 或 > 27 tick)
SENT(单边半字节传输)是一种将传感器连接到 ECU 的点对点串行总线,主要是在汽车领域应用。用于 M924XA 系列示波器的 Keysight M9240SNSA SENT 软件选件能够解码快速和慢速通道串行数据,并提供广泛的触发选择,包括在各种错误条件下触发的功能,这可以显著提升工程师调试总线的效率。
Keysight M924XA 系列示波器能够以时间交织采样“列表”形式同时显示从多个总线捕获的数据。有时,您可能需要将一个串行总线上的数据与其他串行总线上的数据关联,例如 CAN 与 SENT。
借助示波器的自动搜索和导航功能,您可以简单地设置特定搜索条件,并通过前面板的前进和后退导航键快速引导至“找到并标注的”事件。
此选件可以与 M9241A、M9242A 和 M9243A PXIe 模块化示波器结合使用。