- 在 30 秒内设置示波器以显示 I²S 协议解码
- 丰富的集成协议级触发
- 支持时分复用(TDM),能够解码最新的 I²S 信号
- 通过在协议级上查看数据包,节省时间并消除错误
I²S(集成电路间探测或集成芯片间探测)是用于连接数字音频设备的一种电气串行总线接口标准。从汽车到手机,I²S 总线在各行各业中得到广泛使用。调试串行总线(例如 I²S)的传统方法包括依靠肉眼人工计算位数。相比使用专业软件,这种方法不仅冗长乏味,而且容易出现重大错误,也不准确。
使用 Keysight I²S 协议触发和解码选件,可以扩展您的 Infiniium 示波器的功能。此协议软件具有强大的触发功能,以及独特的软件加速解码能力,可以帮助您精确地调试包含 I²S 总线的音频设计。它支持多种用户可选的信号校准方案,包括时分复用(TDM)等,因此您可以充满自信地轻松找到误码和信号完整性问题,并对其进行解码。