- 为 M9195A/B PXIe DSR 测试开发和调试提供图形用户界面
- 图形波形编辑
- 从零开始生成码型
- Keysight DSR STIL 内置转换器(In-converter)特别设计与 M9195A/B 配合使用
- Keysight DSR 测试仪电桥可以输出 STIL 文件,这些文件可以在 M9195A/B 软件前面板(SFP)中使用,或通过编程来使用
- M9195A/B 错误记录文件可以拖放到 M9192A DSR 码型编辑器软件中,以显示所发生的故障
Keysight M9192A DSR 通过为开发系统提供图形用户界面,给 Keysight M9195A/B PXIe 数字激励/响应(PXI DSR)模块添加了更先进的功能。您可以将 M9195A/B 错误记录文件拖放到波形编辑器中,从而加速测试的调试,使您可以立即查看 ATE 码型中的预期状态与被测器件实际状态的差异。码型中的预期状态与被测器件实际状态的差异。
M9192A DSR 码型编辑器软件在 WaveMaker+ 模块的基础上建立,是测试系统策略公司(TSSI)的 Solstice-TDS 平台的一个组成部分。M9195A/B PXIe DSR 已经完全集成到 TSSI Solstice-TDS 环境中,该环境中还包括 Keysight DSR 内置转换器(In-converter)、测试仪电桥和错误记录处理程序。M9192A DSR 码型编辑器软件与 M9193A DSR 码型编辑器和数字转换器结合,组成了一套完整的矢量转换和码型验证软件工具,适用于 Keysight M9195A/B PXIe DSR。这些工具使工程师在进行设计和测试时,可以节省时间,降低成本,并显著加速产品的上市速度。
Keysight DSR 内置转换器可以读取 M9195A/B STIL 文件,并在码型编辑器中以图形方式显示出来。码型编辑器能够在单个窗口中更新码型和计时信息,使设计验证工程师可以生成和验证经过自己修改的数字测试码型。随后可以使用 Keysight DSR 测试仪电桥将这种码型作为 STIL 文件输出。工程师可以直接将这些 STIL 文件载入 M9195A/B 软件前面板,或通过 DSR 编程使用。