测量
- 直接在兼容示波器上开发定制分析功能
- 即时波形更新功能可以像其他标准的内置功能一样方便快捷
- 可以与其他是德科技分析软件解决方案配合使用,例如 N5400B EZJIT Plus 或 E2688A 串行数据分析软件
- 包括线性前馈均衡器、有限脉冲响应滤波器和其他实例
要求
- 用户必须单独从 MathWorks 公司购买 MATLAB®
通过完美的方式为您的示波器增添强大的 MATLAB® 分析功能。N5430B 用户定义功能应用软件可以在传统的运算/分析功能之外,为您的示波器提供新的分析功能。现在,您可以使用 MATLAB 及其信号处理工具箱,随心所欲地开发自己的运算功能或过滤器。借助与 MATLAB 的无缝集成,是德科技的示波器可在屏幕上即时显示您的运算和分析功能,与示波器的任何其他标配功能毫无区别。