SD UHS-II 一致性测试应用软件提供了多种功能特性,可以显著简化 SD UHS-II 设计的评测:
- 测试设置向导程序可以引导您快速进行设置、配置和测试
- 超快的执行速度和经过验证的时钟测试算法,可以最大程度地缩短一致性测试时间
- 用户可根据 SD 4.0 规范选择测试与配置
- 与 J-BERT N4903B 高性能串行BERT结合使用,可以生成测试码型,例如 PRBS 2 ^ 7-1 码型。通过从 UHS-II 器件环回到示波器来进行信号完整性测试
- 测试框架通过多次试验提供强大的表征能力,它能够显示每次测量的完整统计信息,并返回最坏情况下的测量值
- 离线测试功能可以让用户使用器件保存的波形文件进行一致性测试
- 关于 SD UHS-II 一致性测试夹具套件的更多信息,请访问 Astek 网站:www.astekcorp.com/test-fixtures/a9-uhs2
N6461B SD UHS-II 卡一致性测试软件能够轻松快速地测试、调试和表征高达 1.56 Gb/s 的 SD 设计。以如此高的速度传输数据时,信号完整性是确保可靠性和互操作性能的关键。N6461B SD UHS-II 卡一致性测试软件可执行参考时钟测试、主机和设备发射机测试,使您能够按照 SD 4.0 规范全面地评测器件。