这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

选件 208 能够测量功率测量结果随频率的变化。功率使用 USB 功率传感器测量。FieldFox 的信号源频率可以与功率传感器(接收机)频率分开单独设置。扫频包括对信号源和接收机频率的扫描,扫描结果分别用两条轨迹显示。频偏可以是负值、零或正值。

选件 208 可表征混频器和转换器等器件的标量传输响应在测量频率转换器件的变频损耗/增益时,必然要利用此频偏功能,因为根据定义,被测器件的输入频率和输出频率是不同的。FieldFox 信号源仿真被测器件,并使用功率传感器作为测量接收机。

信号源功率、增益/损耗以及接收机或输出功率均可在 FieldFox 上显示。

在测试有些器件时,输出频率可能会以信号源频率相反的方向执行扫描。下表显示了信号源、接收机和偏移频率之间的基本关系。FieldFox 分析仪配有频偏校准器,可加快测量设置。
 

信号源(Src)扫描方向 接收机(Rx)扫描方向 频率计算
正向 f2src > f1src 正向 f2rx > f1rx 接收机频率 = 信号源频率 ± 频偏
正向 f2src > f1src 反向 f2rx < f1rx 接收机频率 = 频偏 - 信号源频率
频偏 > 信号源频率

配置信息:
必须配有选件 302 USB 功率传感器支持选件。如需使用选件 208,必须订购选件 302。
支持的 USB 功率传感器

选件 208 可以通过产品升级添加。