功能
- N8832A 示波器选件为是德科技示波器增添多种频域测量--通过单一选件提供用户可扩展的频域应用软件示例、可修改的源代码和 MATLAB® 软件,极大扩展示波器测量功能。
- 从示波器获得即时信号,并以功率谱密度(PSD)和频谱图等频域形式显示。执行频域测量,包括相关峰值、占用带宽、信噪比(SNR)、总谐波失真(THD)、无杂散动态范围(SFDR)和频率误差测量。
- 完全支持用户进行定制,以扩展应用软件的现有功能或添加新功能,从而满足用户当前的特定测试需求和未来超出预期的其他要求。
- 查看此应用示例的详细功能 (link to editorial ID: 2501426) 以了解它如何与您的是德科技示波器配合使用。
双工作模式
- 直接在示波器(Infiniium 系列示波器)上安装和使用
- 直接在远程 PC 上安装和使用(InfiniiVision 或 Infiniium 系列示波器)
选件内容
- 频域分析应用软件示例
- 可修改的应用软件和源代码――用户可定制或扩展应用软件或分析例程,以满足特定的测试需求
- MATLAB 软件(MATLAB、仪器控制工具箱、信号处理工具箱、DSP 系统工具箱)可执行和选择性地修改此应用软件
示波器用户通常在时域中执行波形测量和分析,但现有对频域测量和分析的需求也日益增加。此应用软件选件支持用户的示波器对德科技示波器捕获到的时域信号执行频域分析。
尤其是,此应用软件可使用 Keysight Infiniium 或 InfiniiVision 示波器捕获信号并在频域中显示结果,让用户有选择地加以分析。
频域分析和测量――在示波器已经提供的时域测量和显示功能之外,此应用软件还支持用户显示捕获信号的功率谱密度(PSD)和频谱图。另外,此应用软件允许用户查找 PSD 中的相关峰值,并测量占用带宽、SNR、THD(总谐波失真)、SFDR(无杂散动态范围)和频率误差等参数。
所有这些参数都可以直接显示和测量,无需编写任何一行程序。
- 此应用软件示例提供了多种实用功能,包括:
- 在一个应用软件中执行多种频域测量,包括 PSD 相关峰值测量,以及占用带宽、SNR、THD(总谐波失真)、SFDR(无杂散动态范围)和频率误差等测量。
- 通过此应用程序设置示波器配置,实现可重复利用的仪器配置和测量。可选择加入其他 SCPI 仪器,以提供额外的仪器设置。
- 通过在频域显示之前添加定制信号处理命令,扩展应用软件的功能。
- 选择性地将时域数据保存为 .MAT 文件,以便在 MATLAB 软件中进行离线分析。
应用软件可扩展性选件――此是德科技选件不仅包括应用软件示例,还有可修改的应用软件和源代码。用户因此可以定制或扩展应用软件或分析例程,以满足其特定测试需求。另外,用户还可选择使用单独付费的 MathWorks 咨询服务,根据其指导扩展应用软件,以满足自己的测试需求。如需与 MathWorks 咨询团队讨论合作方案,请与他们联系:keysight-consulting@mathworks.com。
包括 MATLAB 软件――最后,此是德科技软件在示波器行业中最先自动包括 MATLAB 软件,用于修改和执行此应用软件。MATLAB是一种能够扩展德科技仪器功能的先进软件环境和编程语言。MATLAB 能够构建定制的图形用户界面(GUI),以充分利用 MATLAB 中丰富的工程函数库和例程,并用它们处理是德科技仪器所提供的数据。在测试与测量仪器制造商中,目前只有是德科技能够销售综合硬件和 MATLAB 软件、可进一步扩展是德科技仪器功能的完整解决方案。
此产品可以通过产品升级添加,用于您现有的是德科技示波器。