- 预配置且符合标准的 802.11ac(WLAN)测试台
- 能够根据系统级性能指标(例如 EVM、ACPR 和 BER)进行设计优化
- 可在先进设计系统(ADS)和 GoldenGate 中共享使用
W2385EP 无线网络验证测试台元件可访问 SystemVue 中对应的 802.11ac(WLAN)基带验证程序库,从而在 ADS 或 GoldenGate 中作为预定义测试台使用。它使电路设计人员能够根据符合标准的波形和测量(例如发射机中的 EVM/ACLR,或接收机中的灵敏度/降低灵敏度)对电路性能进行轻松验证。最新无线标准(例如 802.11ac(WLAN))在电路级上的预算很难确定,需要使用符合标准的实际调制信号进行仿真,以便完整捕获三阶非线性、AM/AM 和 AM/PM 失真、频谱再生和存储器效应。根据符合标准的波形和测量进行设计优化,可更早发现临界设计,以及包含昂贵但不必要的芯片区域或电流消耗的过度设计。