这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

功能强大,能够满足当前和未来的设计需求

  • 最高支持第三代高速数据速率
  • 高达 16 GB 的数据存储深度
  • 多达 4 个数据通道

对复杂设计的全面和深入分析

  • 跟踪从物理层到应用层的多条 M-PHY 总线
  • 原始模式 8b/10b 数据视图
  • 综合 Infiniium 示波器
  • 功能强大的界面使用户可以不受限制地定制系统视图

功能强大的触发

  • 使用 AND/OR 逻辑实现多路 “if/then/else” 触发分支
  • 50 多个触发宏命令
  • 物理和协议错误触发
  • 事件计数器、标记和计时器

灵活的探测

  • U4433A 高阻抗飞线(连接到 N5426A ZIF 探针)
  • U4432A 低阻抗 SMA 接口

描述

深入的分析能力帮助您赢得 M-PHY 标准之战

MIPI™ M-PHY 标准是下一代移动计算设计的支柱。与以往相比,这些设计的体系结构更快速、更复杂,因此在许多应用中正逐步取代台式电脑。

移动设计人员为设计添加了多个高速总线,以便管理多个高分辨率相机、高速外设、先进图形适配器和大容量存储缓冲器。这就对带宽提出了越来越高的需求,进而推动 M-PHY 规范的扩展,将 4 通道 6.0-Gbs 选件包括在内。U4431A 提供了每通道高达 16 GB 的分析存储器,使设计人员即便是在高速下也能捕获长达几十秒的系统流量。

另外,Keysight U4431A 还提供了 “原始模式”,使设计人员能够查看时间关联的 8b/10b 数据。这种数据是构成每种协议的基础。这些状态可作为波形或列表进行显示,帮助设计人员分析如何在协议层上组成数据包。

这种分析能力覆盖整个 M-PHY 协议堆栈,使您可以检测从物理层到链路层、从传输层到更高应用层的错误。通过这些视图,工程师可在整个数据传输过程中对数据进行解析。

U4431A 还提供了功能强大的工具,用于隔离和解析总线上的特定事件。实时触发器有助于检测每个协议层上的错误,滤波器使分析工具能够集中分析特定类型的流量,流量概括和测量游标可帮助设计人员了解从整个猝发脉冲到纳秒级动态的流量详细信息。

U4431A 具有模块化 AXIe 刀片式外形结构,使用户可以同时对多个 M-PHY 总线进行分析。这些 M-PHY 总线可与 MIPI D-PHY CSI-2 和 DSI-1、PCIe、DDR 和 HDMI 总线乃至通用高速逻辑分析仪模块进行时间关联。设计人员可以根据目前的需求购买通道以及存储器和协议支持,并在以后进行升级。

MIPI 是 MIPI, Inc. 在美国和其他国家和地区的授权商标。