W1902EP/ET 数字调制解调器程序库是 SystemVue 的一个仿真附件,能够对卫星、军用和商用无线通信系统中使用的 40 种数字调制制式进行发射、接收和比特误码率(BER)分析。W1902 还提供成帧、直接序列扩频(DSSS)功能,以及支持 25 种线性调制制式的参考接收机设计。这个程序库与宽带测试设备结合使用,可以帮助工程师提高设计效率,减轻验证工作量,同时支持他们在整个设计流程(从算法开发、实施到硬件验证)中采用以模型为基础的方法进行设计。
提高航空航天/国防(A/D)应用中的工作效率和灵活性
随着军事通信和卫星通信网络朝着高容量、低时延方向发展,通信领域中的许多设计人员仍然不惜增加项目日常开销时间,也要保留个人偏好的仿真模块库和工具。
- W1902 数字调制解调器程序库针对常用的调制制式,提供了可靠的商用现货(COTS)参考设计,可缩短建模时间,减轻验证工作量
- W1902 还可轻松连接到测试设备及其他射频设计工具,为射频/FPGA 协同设计和数字预失真提供更精确的系统仿真,并使测试设备能够支持当前的更宽带宽
- SystemVue 可轻松导入 C++、MATLAB 和 HDL 格式的数据,并能轻松容纳机密、安全和学术研究等应用所需的额外建模细节
- W1902 尤其适用于“软件定义无线电”(SDR)和“认知无线电”(CR)研究
W1902 数字调制解调器程序库搭配使用可改善设计重复使用率和分布式协作的 EDA 软件许可证,为用户提供高效且深受支持的 COTS 环境,同时保留定制/安全设计团队所需的灵活性。
SystemVue 数字调制解调器程序库的目标用户是谁?
系统架构师、基带算法开发人员和射频元器件设计人员可以在研发初期使用 W1902 数字调制解调器程序库对通信系统体系结构、元器件和 DSP 算法执行验证。W1902 可为定制应用和专有通信链路提供便利的建模平台。
SystemVue 环境可通过编写脚本,与是德科技先进设计系统(ADS)等射频设计工具建立链接,并连接到高性能测试设备,在整个产品生命周期内提供良好的灵活性和一致性。
主要应用
- 卫星通信,包括地对空、航空和远空
- 军事通信和安全回程
- 学术研究
- 扩展测试设备对特殊调制制式的支持
- 元器件验证
主要优势
- 在开放建模环境中使用可信赖的 IP 参考设计,显著提高设计效率
- 缩短项目开销时间,减轻脚本编程和验证工作量,降低 NRE 费用
- 利用 SystemVue 强大的射频-DSP 协同设计功能,加快部署速度
包含哪些组成部分?
参考发射机 |
参考接收机 |
- 支持 25 种调制制式的调制(注 1)
- 过采样和滤波(注 1)
- 成帧(用户定义的长度、调制、数据)
- 波形和数据 I/O
- 从仿真结果或 I/O 文件中输入数据
- 向仿真、I/O 文件或测试设备输出复合调制的波形
- 为成帧、前导码及其他功能提供额外的输出
- 直接序列扩频(DSSS)通信(用户可定义)
- 编码支持
- 内置 LDPC 编码
- 用户可以灵活添加 C++、MATLAB和 HDL 格式的其他外部算法,用于进行编码和误码校正
- 减损
- 用户可以添加或扫描来自数字调制解调器源之外的各种射频减损和信道模型
|
- 支持 25 种调制制式的解调(注 2、注 3)
- 滤波、同步和重采样(注 2、注 3)
- 校正适用于:
- 载频偏移(例如多普勒频偏)
- IQ 相位旋转
- IQ 不平衡
- AGC 再归一化
- 自适应均衡
- 线性均衡器(LE)和判决反馈均衡器(DFE)
- 自适应算法(RLS、LMS、RLS/LMS)
- 同时用于 LE 和 DFE 的分数间隔均衡器(FSE)
- MMSE-DFE(快速计算 DFE)
- 最大似然序列检测器(MLSE)
- 用于 DSSS 的 Rake 合并器
- 帧同步
- 使用 PLL 的载频同步和频率跟踪算法
- 信道解码
- 波形和数据 I/O
- 从仿真结果、I/O 文件或测试设备输入复合调制的波形
- 为成帧、前导码等提供额外的输入
- 输出数据比特、星座图
- 测量和预配置模板
- BER 与 Eb/N0 或 SNR 扫描
- EVM
- 系统级验证-level verification
|
注:
- 在参考发射机源之外支持总共 40 种调制制式。使用 SystemVue 核心环境的“数字调制解调器”源,可提供多种原始调制特性(仅限信号源)。这个免费的调制源不支持成帧、DSSS 或解调
- W1902 支持 40 种解调制式。参考接收机支持其中 25 种制式
- Keysight 89600 VSA 软件选件 AYA 可提供部分动态验证功能。89600 VSA 不提供成帧、DSSS 或解调数据输出
使用成帧、DSSS 和用于 BER 的完整发射机/接收机参考设计时支持的制式
16-QAM 32-QAM 64-QAM 128-QAM 256-QAM 512-QAM 1024-QAM 2048-QAM 4096-QAM |
BPSK DBPSK QPSK pi/2 DBPSK 8-PSK DQPSK 16-PSK pi/4 DQPSK 16-APSK D8PSK 32-APSK pi/8 D8PSK 定制 APSK pi/4-CQPSK 星形 16-QAM 星形 32-QAM |
支持简单调制/解调的其他格式
OQPSK SOQPSK-TG SOQPSK-MIL* IJF-OQPSK FQPSK EFQPSK CQPSK EDGE-8PSK |
2FSK 4FSK 8FSK 16FSK MSK GMSK M-ary CPM Multi-h CPM* |
*一些限制条件适用
图 1. W1902数字调制解调器程序库支持 34 种基本调制/解调制式的成帧和扩频功能,使通信行业的设计人员能够快速分析卫星和军用无线链路的 BER 性能。
图 2. 在本例中,W1902 程序库可用于分析 512 QAM 通信链路,该链路上可能存在放大器非线性效应、有限 ADC 分辨率、AWGN 接收机噪声和简单的信道效应。同样的脚本功能也适用于与验证环节中的射频测试设备结合使用,以增强可信性。
配置
W1902 数字调制解调器程序库可作为选件添加到任何 W146x 系列 SystemVue 环境或软件套件中。
工程师通常使用互补的是德科技软件(包括 Keysight I/O 程序库、Command Expert、89600 VSA 软件)将 SystemVue 连接到是德科技测试设备上,例如任意波形发生器、数字化仪、射频源和射频分析仪等。
更多信息
如欲了解此模型库及其相关培训与咨询服务的信息,请直接与是德科技联系。
请点击下面的链接,查看 SystemVue 的全部配置: