技术指标
- Visual Studio.net WTM 套件支持 LTE、cdma2000、1xEV-DO、GSM、GPRS、EGPRS、 HSPA+、HSPA、W-CDMA、AMPS、IS-95
- 包括 E6567E 和 E6568E
特性
- 预定义测试步骤和配有简单易用的 Windows® 界面的设备,无需任何编程可轻松地定义和更改测试方案
- 基于 VB.net的开发平台具有最大的灵活性,可用于定制测试步骤和添加新仪器
- 基于 PC 的软件使制造、服务和研发领域的客户进行快速开发和部署
Keysight E6569E 无线测试管理套装软件是对新型无线测试管理软件产品的集成,可提供 Visual Basic® .NET 测试开发平台。相对单独购买每款测试管理软件而言,新型 E6569E 套装软件可为您节省更多资金。E6569E 包括一个许可证、一个针对单台 PC 的密钥,以及 E6567E (cdma2000/1xEV-DO/LTE) 和 E6568E (2G/3G/LTE) 无线测试管理软件。
详细技术信息、产品资料和其它信息,请参见具体的无线测试管理器软件产品。
Visual Basic 是微软公司在美国的注册商标。