应用
功能
- 具有时钟隔离的 PCIe 开关
- 可通过标准 x8 PCIe 电缆将配有 M9021A 电缆接口的 M9502A/M9505A AXIe 机箱或 M9018A PXIe 机箱连接到台式/机架安装式计算机
- PCIe x8 电缆连接器和用于 x8 或 x16 计算机插槽的 PCIe 半长卡格式
M9048A 是一款 PCIe 接口卡,适用于具有 PCIe 扩展插槽的计算机。它在外部计算机和 AXIe 机箱之间提供性能极高的链路,例如 M9502A/5A 和 PCIe 电缆接口(比如 M9021A)。该卡具有 Gen 2 x8 PCIe 电缆链路,能够实现高达 4GB/s 的速率。这表明可使用台式或机架安装式计算机创建高性能系统。
M9048A 借助具有时钟隔离的 PCIe 开关提供高质量的时钟源,并将该时钟源从 PCIe 电缆驱动至 PXIe 或 AXIe 机箱。因此,无论把台式适配器放在哪个 PC 之内,它始终能够提供同样性能的第 2 代链路。它可在大多数 Gen 3 PC 插槽中进行工作,这是因为这些插槽也符合卡上的第 2 代 PCIe 标准。
该卡使用 x8 Molex 电缆连接器,并应与速度经过测试达到 Gen 2 水平的 x8 至 x8 PCIe 电缆结合使用,例如 Keysight Y1202A。它的操作不受应用软件监测,无需使用软件驱动程序。