这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U4421A 用于 MIPI D-PHY 接口的协议分析仪和训练器

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

用于 CSI-2 和 DSI 的 U4421A MIPI D-PHY 分析仪/训练器能够对移动计算设计进行深入分析。用于 CSI-2 和 DSI 的 U4421A MIPI D-PHY 训练器选件可提供必要长度的记录,以便使用高清晰度图像和视频(最适合激励各种不同信号性能的器件总线所输出的流量)来激励设计。

MIPI D-PHY 分析仪

  •  CSI-2 或 DSI 流量的数据包级触发、过滤、解码和分析
  •  高达 1.5Gb 的数据速率,高达 16GB 的迹线存储深度
  •  1/2/4 个数据通道 + CLK
  •  状态流量的 “原始” 视图,提供更深入的故障诊断分析能力

MIPI D-PHY 训练器

  •  生成用户定义的 D-PHY 流量
  •  高达 1.5Gb 的数据速率,高达 16GB 的迹线存储深度
  •  可以改变速度、斜率、电压电平和通道偏移
  •  灵活创建码型(通过 GUI、数据包插入器和图像插入器)

灵活的探测选件

  •  E5381A 具有探头和焊入式连接的飞线(分析仪)
  •  E5405A SoftTouch Pro 高密度探头(分析仪)
  •  SMA 至 SoftTouch Pro 转接适配器(由 UNH-IOL 提供)(分析仪)
  •  U4422A SMA 电缆、飞线连接(训练器)

端到端图像分析

  •  选件 001――图像插入器
  •  选件 003――图像提取器

描述

MIPI D-PHY 移动计算设计对开发团队提出了极大的挑战――高分辨率图形的快速多通道猝发、多总线集成、HS/LP 信号开关转换以及加快速度的开发周期都使开发团队承受着巨大压力。

U4421A MIPI D-PHY 训练器/分析仪可以战胜这些挑战,它将真正的协议分析仪――具有协议感知触发、过滤、存储限定和分析能力,以及数据的最初“原始”视图(状态的过采样,使您可以查看它们 “为什么” 成为协议,而不是成为 “哪种” 协议)――和全能型协议训练器综合到一台仪器中。

U4421A 训练器/分析仪是一个 AXIe 模块,能够安装在 2 插槽或 5 插槽主机中。多台主机和模块可以结合在一起,使您可以查看多总线 MIPI 系统(结合 DSI 和 CSI-2),或与其他 AXIe 模块进行结合(包括 PCIe、DDR 和 HDMI 总线分析)。系统可由外部 PC 或 M9536A AXIe 嵌入式控制器进行控制。

系统的灵活性不仅仅体现在主机配置方面。它还提供了许多探测选件,以适应各种电缆、过孔、轨迹、插座和高密度探头。用户可选配扩展的通道和存储器、协议支持以及图像分析功能,也可随时升级这些功能。