这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

SystemVue ESL Design SoftwareW1905 雷达模型库可以为研发实验室中从事雷达系统设计、算法开发和系统验证的工程师节省宝贵的开发时间和验证成本。

该模型库提供了大约 110 种高度参数化的仿真模块和数十个现成的参考设计,以便用于创建雷达系统工作场景,包括雷达处理模块、杂波等环境效应、目标,乃至硬件测量。您不必从原始功能调用开始为每个目标建立完整的场景模型,而只需将真实参考设计与射频模型和测试设备连接起来,即可研究和验证雷达系统体系结构。W1905 模型库可以应用于广泛的雷达技术,无论是商业应用还是军事应用,它都是一种非常有用的算法基准。

W1905 模型库最近又在基带雷达信号处理参考的基础上,添加了 3D 惯性建模 “层”(参见下方的图 4)。该模型考虑了每个发射机、接收机和目标的三维位置、速度、旋转和波束赋形方向,使建模工程师能够创建和编写脚本生成实用的机载、舰载和多静态场景或环境。

SystemVue 2016.08 的最新特征

  • 20 种新模型,包括多个拥有 “矩阵” 支持的模型,能够处理多个并行对象
  • 可以生成脉冲描述字(PDW)并下载至 Keysight N5193A “UXG” 捷变信号发生器
  • W1905 现在包括访问 W1720 相控阵波束赋形套件,使设计流程能够支持相控阵平台

雷达技术

  • 脉冲和脉冲多普勒(PD)雷达体系结构,适用于遥测和电子战应用
  • 超宽带(UWB)雷达和宽带接收机
  • 相控阵和数字阵列雷达(DAR),包括动态坐标、姿态和波束赋形权重
  • 合成孔径雷达(SAR)和波束赋形,用于光栅成像和地图测绘
  • 频率步进雷达(SFR),用于地面和墙壁穿透性应用
  • 频率调制连续波(FMCW)雷达,用于汽车应用
  • MIMO 雷达,提供更高的距离分辨率和稳定性
  • 拥有多个发射机和接收机位置的多静态雷达,可在运动中使用(车辆/船舶/空中/太空中)
  • 信号生成,用于嵌入式仿真器以及测试与测量应用
  • 点击此处查看仿真模型

W1905 模型库内置的模块组和示例工作区可作为算法参考设计和体系结构参考设计,用于在不同的信号条件下验证雷达性能。这些性能指标包括目标和 RCS 场景、杂波条件、干扰机和环境干扰等。通过考虑各种环境影响,同时保持开放的建模环境(MATLAB、C++、VHDL、测试设备),雷达系统设计人员可以在早期研发中满怀信心地探索体系结构设计,而无需进行昂贵的户外测试或使用硬件仿真器。

SystemVue 让基带算法建模工程师可以使用各种其他域的工具。SystemVue 还能够创建参考信号并下载到测试设备,也可以对测试设备捕获的信号执行后期处理,以低成本创建优秀的虚拟验证系统。

SystemVue Radar Models

图 1. SystemVue W1905 雷达模型库可以帮助工程师建立信号处理算法模型以及雷达环境,并连接到 UWB 测试设备,例如新型 Keysight M8190A/95 任意波形发生器、M9703A/B 数字化仪、以及是德科技的新型 N5193A UXG 捷变电子战信号发生器。

谁适合购买 W1905 雷达模型库?

  • 军事、监管、商业、航空电子、汽车、医药、科研、学术及咨询领域的雷达系统设计人员
  • 电子战系统架构师,他们可以使用 W1905 作为工作参考 IP,对复杂的雷达拓扑进行建模,创建干扰和对抗场景

应用:

  • 生成推荐方案,并快速评测可行性
  • 精确的雷达系统体系结构和场景分析
    • 包括真实的射频效应、杂波、衰落和直接测量的波形
    • 充分利用现有的 MATLAB、HDL 和 C++ 算法
    • 采用同一个 SystemVue 环境和 IP 继续进行硬件测试
    • 多发射机环境测试信号
  • 生成算法参考和测试矢量,用于基带 DSP 硬件设计
  • 生成精确衰减的基带/射频信号,用于接收机测试
    • 在设计初期,减少对昂贵的暗室、硬件仿真器、衰落器和现场测试的需求
    • 利用仿真场景的回归套件减少 NRE 和脚本编程
    • 在开始实施目标 FPGA/ASIC 之前先验证算法,以节省时间
  • 是德科技仿真工具和测试设备非常容易重新配置,因此可以最大限度降低项目成本

W1905 Radar Processing

图 2. SystemVue 雷达模型库内置强大的支持,有助于波束赋形和复杂的信号处理达到良好效果。

SystemVue Radar Signal Path Models图 3. 来自虚拟飞行场景的衰落、时延和其他参数通过 3D 地形数据库,从 AGI STK 10 软件传送到 SystemVue W1905 雷达模型库的衰落、目标和杂波模型中。SystemVue 然后编写脚本,将虚拟任务的任意点上的真实射频信号传输到是德科技仪器并绘制成图,从而在研发环境中提供成本低得多的 “虚拟飞行测试”。了解更多信息,请参阅应用指南 5991-1254EN。观看 SystemVue 与 AGI STK* 软件集成的示例:雷达系统性能的虚拟飞行测试 (*请直接与 AGI 联系,咨询是否能够在您的国家或地区获得 STK 软件)。

 

W1905 supports 3D scenarios with motion and rotation

图 4. W1905 模型库现在支持创建包含运动和旋转特性的 3D 场景,以及用于相控阵和电子战(EW)技术的自适应数字波束赋形(ADBF)。当您对真实的舰载、机载和星载系统进行建模时,这些工具必不可少。

客户心声

  • “今年新增的功能大大增加了使用 SystemVue 通过电子表格分析相控阵的价值。在新增加的功能中,最有用的三个特性是相控阵组件的 s 参数、多音频频率分析和 DataFlow 中的远场模块。现在,我可以使用相控阵分析构建 1 个阵列模型,并使用射频链路进行动态分析”
  • “例如相控阵分析中的单音和多音互调与谐波仿真”
  • “在 SystemVue 中运行系统设计分析,大约需要一天的时间,而如果换用其他工具,则需要一周的时间”
  • “我们在 SystemVue 中提供了一个完全集成的 N 通道发送接收模块,它与预期参数匹配良好”
  • “是德科技满足了我们对相控阵设计套件的所有要求”
  • “我很激动能够使用这些工具开始进行详细的 AESA 系统设计”

更多信息

请直接与 Keysight EEsof EDA 部门联系,了解此模型库及其相关培训与咨询服务的信息。

查看全部 SystemVue 配置,请参见 “SYstemVue 产品结构和选件汇总”