W2408EP FDTD GT 加速组件是是德科技有限差分时域(FDTD)仿真器的一个选件,它通过使用图形处理器单元(GPU)进行并行处理,可以显著提升速度和容量。每个组件都包含一个软件令牌,该令牌支持使用单个 GPU 卡(双卡硬件解决方案需要两个令牌)。
是德科技与 Acceleware 合作,为 Keysight FDTD 仿真器提供了先进的加速软件。
从 EMPro 2010 开始,W2405 FDTD 仿真组件便包括标准 GPU 加速功能。利用此功能,FDTD 求解程序可以在基于 NVIDIA CUDA 的 GPU 上运行。这个 GPU 拥有数百个内核,与可能只有少量内核的 CPU 相比,可以更快完成仿真。请注意,FDTD 问题越大,所需要的内存就越大,在这些情况下,GPU 卡上需要配备大量内存(在进行 GPU 加速的 FDTD 仿真期间,仅可使用 GPU RAM,而非 CPU RAM)。W2408 FDTD GT 加速组件选件仍可用于提供更先进的 GPU 加速功能,支持包含色散材料的设计。
EMPro 支持基于 CUDA 的 NVIDIA GPU 硬件
(查看完整列表,请访问:http://www.nvidia.com/object/cuda_gpus.html)。
下载 NVIDIA GPU 卡驱动程序:http://www.nvidia.com/page/pg_20030521269172.html
了解关于 Keysight EMPro 产品的更多信息,请访问:EMPro 3D 电磁仿真软件。
探索我们的 EM 应用中心。