这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E6965A 用于 SUPL A-GPS 器件测试的定位服务器仿真器

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

E6965A 包括

  • SUPL 定位平台仿真器(包括自引导服务器功能)
  • LCS 定位服务器仿真器
  • 自动 RRC RRLP 定位信息编码/解码
  • 服务器记录工具(解密信息)

E6965A 支持

  • 通过 2G GSM/GPRS/EGPRS 和 3G W-CDMA / HSPA 的 SUPL v1.0 网络始发和移动台始发 SUPL 会话
  • 基于移动台/移动台辅助的 A-GPS 和自治 GPS 定位
  • 使用 PSK-TLS、3GPP GBA、TLS 和证书的身份验证

用户定义

  • 安全模式和优先级
  • SET 辅助或基于 SET 的情景
  • 将要使用的 A-GPS 辅助数据和值

描述

安全用户平面定位(SUPL)是一种利用现有的基础设施和标准通过用户平面承载(例如互联网协议(IP))来传输定位业务(LCS)数据的技术。中央的 SUPL 定位平台(SLP)连接到系统,使蜂窝网络和手机能够提供辅助 GPS(A-GPS)功能。目前已有一些详细的标准支持在 GSM、UMTS、CDMA、LTE、UMB 和 WiMAX™ 网络中使用 SUPL。

Keysight E6965A 定位服务器仿真器是业界首款支持 SUPL 功能测试的商用台式解决方案,使用空中连接来连接到启用 SUPL 的终端(SET)。它为测试这种器件提供了所需要的 SLP 组件,并且可与其他的是德测试设备组合成一个系统,以提供卫星仿真、蜂窝基站仿真以及进行 SUPL 测试所需的信息。

E6965A navigation pane

图 1. E6965A 导航面板以简单、分层的形式提供了定位服务器配置和报告面板。

定位服务器仿真器旨在与 Keysight E5515C 8960 系列 10 种无线通信测试仪一起使用:

如有必要,可使用 Keysight ESG-C 和 E4438C-409 全球定位系统专用软件来提供 GPS 信号仿真:

如欲了解 Keysight A-GPS 测试解决方案的更多信息,请访问: www.keysight.com/find/agps

"WiMAX" 和 "Mobile WiMAX" 是 WiMAX 论坛的注册商标。