- 高效导入并设置复杂的 CAD 设计,以便进行电磁仿真
- “设定后不管”的材料指定方式有助于快速完成多次仿真设置
- 交互式 3D 绘图和编辑可以快速绘制复杂对象的图形
- 运行仿真并检查中间结果
- 即刻显示结果
- EMPro 创建的参数化 3D 元器件库可以在 ADS 中使用
- ADS 中的版图可以导入到 EMPro 进行 3D 电磁仿真
- 高级脚本功能
探索我们的 EM 应用中心。
W2401BP Electromagnetic Professional(EMPro)核心环境是一个 3D 实体建模环境,可创建任意 3D 对象,也可从其他 CAD 环境导入现成的模型。您可以在 EMPro 中进行时域和频域仿真并查看仿真结果。EMPro 与是德科技的先进设计系统(ADS)电路设计流程集成,可以导入 ADS 版图对象,也可导出参数化 3D 元器件以便添加到 ADS 版图中。
EMPro 包括下列功能:
- 高效导入和设置复杂的 CAD 设计以便进行电磁仿真——导入和参数化复杂的 3D CAD 设计(如完整的手机),对一系列的几何图形执行多次电磁仿真,从中找到最佳结构,这样可以避免在每次仿真时进行耗时和重复性的手动设置
- “设定后不管”的材料指定方式有助于快速完成多次仿真设置——只需将材料从大型材料数据库简单地拖放到 3D 对象上,即可一次性指定导入或绘制 3D 对象时所需的材料属性,设置 EMPro 仿真。一旦指定了材料属性,以后导入的 CAD 文件可以直接使用该属性,从而加快仿真设置速度
- 快速进行交互式 3D 绘图和编辑复杂对象——交互式 3D 绘图提供直观的、与上下文相关的屏幕提示,告诉您可以在何处拖动和编辑结构。您再也无需分心选择菜单和对话框。热键还可让您根据自己的思考过程,自然和快速地完成 3D 绘图
- 任何维度的直接参数化——通过使用方程变量替换维度直接实现几何结构的参数化,方程变量的值可以通过多个其他变量计算得出。因此您可以进行链接几何结构扫描或绘制数学定义的天线曲面。甚至可以将任何元器件或天线的激励位置也参数化,找到最佳的馈送点
- 运行仿真并检查中间结果——在运行仿真时可以查看中间结果的实时动态图,以便提前发现问题。EMPro 允许中断运行并调整几何形状,然后再恢复运行。这样可以尽早纠正设计问题,加快仿真过程。仿真设置拥有内置智能,可以尽量避免用户干预正确启动仿真,当然用户也可根据需要全面接管控制能力
- 即刻显示结果——EMPro 提供多线程后期处理功能,处理速度更快,可以即刻显示仿真结果;传统的 3D 电磁仿真器没有这一优势,它们对结果进行后期处理所耗费的时间可能与仿真时间一样长
- EMPro 创建的参数化 3D 元器件库可以在 ADS 中使用——Empro 的 3D 参数化元器件(例如连接器、焊球阵列、封装或任何自定义元器件)都可以作为模型库传输到 ADS 中,与电路和系统组件结合使用进行 3D 电磁协同仿真和协同优化,从而一步完成对整个系列结构的评测
- 将 ADS 中的版图导入到 EMPro,可以进行 3D 电磁仿真——ADS 电路设计人员可以将版图文件传输到 EMPro,以便精确地评测内置平面天线的屏蔽、产品封装或共形弯曲的 3D 邻近效应
- 高级脚本功能——建模功能、结果数据、网格点和网格操作以及仿真,都可以通过 Python 语言脚本来控制,这样可以提高自动化程度,节省时间