业界最全面的实际功能测试软件,用于移动数据分析和手机应用测试
Keysight N5971A CDMA 交互式功能测试(IFT)软件,旨在充分利用 E5515C(8960)无线通信测试仪及 cdma2000® 和 1xEV-DO 实验室应用软件的功能,,将真实测试解决方案引入实验室环境。
利用 IFT 的功能可以轻松完成实际测试,并通过 8960 的网络仿真功能轻松设置并动态地自动仿真真实的用户情景。仿真实际情景的关键是能够同时运行多个活动,就像最终用户同时运行多个活动一样。尽早发现并快速解决问题,能够缩短产品的上市时间和降低总体开发成本。
通过特定的应用和服务测试支持,确保完全按照预期部署移动应用软件和服务
- 从设备接收和向设备发送 SMS
- 从设备接收和向设备发送MMS
- FTP 上传/下载
- UDP 上传流/下载流(Upload Flood/Download Flood)
- 网络浏览
- WAP 推送业务
- Ping
- 实际电池损耗分析
- 呼叫处理
- 网络故障(动态小区功率电平、AWGN 和脚本 衰落图形)
查找一致性测试不能完全检测到的功能问题。不要等到让客户去发现硬件、协议、操作系统和应用软件的问题。
功能测试自动化包括同时执行用户活动
- 缩短验证设计的时间,可在发布周期内进行更多测试
- 在监测电流消耗的同时进行 FTP 测试、呼叫处理和 SMS 等特性,实现对电池性能的真实测量
- 将真实的网络测试情景引入到实验室,以尽早解决问题。在设计周期的早期进行测试与在产品发布后才发现问题相比,可降低解决问题的成本
故障分析/故障诊断工具包
- 可找出数据吞吐量、协议和电流消耗性能等方面通常很难发现的问题。
- 不仅提供合格/不合格结果,还可提供数据帮助您进行故障诊断并解决发现的问题。
电话控制
- 通过 AT 命令、机器人接口或定制图形用户界面来自动进行电话控制,满足您独特的电话控制进程。
- 通过简单的器件程序库工具来管理独特的电话配置和默认设置。
cdma2000 是电信工业协会注册的认证商标。经过许可后方可使用。