W2362 射频架构和合成元件提供了业界最强大的通信系统体系结构、频率规划和电路/系统合成能力,包括 Genesys 和 Keysight EEsof EDA 部门的旗舰产品 ADS(先进设计系统)。 ADS 是唯一支持在高频、高速应用中进行 IC、封装和电路板协同设计的设计仿真平台。 它将系统、电路、全三维电磁场仿真与是德测试仪器完美集成,使您能够进行可一次性通过验证的电子设计。
ADS 射频架构和合成元件还可作为独立的 Genesys 套件进行运行。 它包括三组强大的功能,超越当前所有的工具:
- Spectrasys: 射频系统体系结构设计和预算分析
- WhatIF: 射频系统频率规划
- Synthesis(合成): 合成了 11 种电路和系统元器件
Spectrasys 是采用了创新的频谱域系统仿真技术的射频系统体系结构设计工具,它可以预测每个节点的完整频谱,对任意节点上各个混合互调结果的路径和来源进行深入的原因分析。 它使系统架构师能够全面了解系统链中任意频谱分量的来源,从而执行交互式的预算分析,在得到睿智引导的条件下调整每个系统模块的技术指标,得出预定的增益、噪声和互调系统预算。 以前还从来没有架构师能够对任意节点上的每个频谱分量进行原因分析,从而完成系统体系结构设计。 现在,您可以避免由于没有对系统体系结构进行全面分析而耽误下游工序,也无需进行代价高昂的返工。
Spectrasys 包括:
- 具有根本原因分析能力的频谱域系统仿真,可对组成每个节点上完整频谱的混合结果的路径和来源进行跟踪。 在花费大量时间进行详细的模块设计或生产昂贵的硬件之前,隔离和诊断体系结构选择不当的错误
- 超过 100 种预定义的系统测量和系统特性模型可取代电子表格和内部编写的代码,用于系统体系结构设计和优化。
- 与 ADS 集成,可将经过优化的射频系统体系结构和模块规范传输到 W2361 托勒密元件中,进行详细的射频和模拟电路设计以及 DSP 算法开发。
WhatIF 是目前最快和最全面的频谱规划工具。 它使射频系统架构师能够选择中频(IF),在进行最少滤波的条件下避免杂散干扰。 过去对混在一起的各种术语(term)进行手动排列和分析以确定信号频率和幅度,往往需要花费几周时间。使用 WhatIF 可以进行交互式的、全面和深入的 图形分析,只需要几小时。 由于进行手动搜索时设定的排列频率数量是一个绝对值,所以搜索是不完整的,无法获得最佳结果,而 WhatIF 可以避免这种风险。
WhatIF 包括:
- 全面的合成搜索,根据混频器特征、射频频段和带宽及预定 IF 带宽等所有混合术语在指定频率范围内分析所有可能出现的杂散信号
- 以独特的方式显示与 IF 功率有关的杂散信号,并可通过将鼠标光标或游标放置在其上识别它们的混合来源和阶次
- 自动识别无杂散的频段
- 通过输入混频器特征或杂散表、射频频率和带宽及预定的 IF 带宽,轻松进行设置
- 通过自动搜索,在几小时内即可获得最佳结果,避免花费几周时间手动进行频率规划
ADS 中的电路和系统元器件合成是行业中最完整的。 它可以将花费几天时间查找参考拓扑和设计方程式的工作简化成只需输入预定的规范,即可从合成的拓扑中挑出最好的结果。 新进设计人员可以选择使用他们以前没有设计过的拓扑,而专家级设计人员可以通过自动合成其电路和系统元器件来节省好几天的时间。
Synthesis(合成)包括:
- Filter(滤波器)--用于射频应用的典型集总式滤波器合成,包括 100 多种拓扑结构
- M/Filter--用于微波应用的分布式滤波器合成,包括 60 多种拓扑
- S/Filter--高级直接 LC/分布式滤波器合成,用于定制的频率响应形状。 配有 200 多种集总/分布式拓扑转换
- A/Filter--有源运算放大器滤波器合成,包括 30 多种有源拓扑,用于基带频率和控制应用
- Equalize(均衡)--时延均衡合成,用于补偿线性相位失真
- Match(匹配)--使用集总/分布式元器件和频率相关负载,在窄频/宽频频段上进行阻抗匹配合成
- Oscillator(振荡器)--振荡器合成,包括 19 种不同拓扑
- Mixer(混频器)--混频器合成,包括 11 种使用 BJT、FET 和二极管的拓扑
- Advanced T/Line--传输线路合成和集总电路转换,适用于 13 种不同线路类型,具有自动中断插入功能
- PLL--模拟环路滤波器和 5 个设置向导的锁相环合成,用于设计频率合成器、相位/频率调制器/解调器
- Signal Control(信号控制)--全面的功率分离器(10 种)、耦合器(10 种)、平衡不平衡转换器(5 种)和衰减器(2 种)合成
与市场上任何价位的任何其他系统体系结构设计、频率规划或合成工具不同,用于 ADS 的 Genesys 射频架构和合成元件集这三类智能生产力工具于一体,提供了无与伦比的功能。 它可帮助架构师避免使用电子表格进行不全面的手动分析,还可通过简化假设条件,避免产生有缺陷的设计而不得不进行代价高昂的返工,由此确保为任何射频系统和元器件设计项目节省几周的时间,并显著降低成本和风险。
返回至 先进设计系统(ADS)。