业界最全面的实际功能测试软件,支持移动数据分析和手机应用测试
Keysight N5970A UMTS 交互式功能测试(IFT)软件能够充分利用 E5515C(8960)无线通信测试仪及 GSM/GPRS/EGPRS 和 W-CDMA/HSPA 实验室应用软件,将真实测试解决方案引入实验室环境。
利用 IFT 的功能可以轻松完成实际测试,并通过 8960 的网络仿真功能轻松设置并动态地自动仿真真实的用户情景。仿真实际情景的关键是能够同时运行多个活动,就像最终用户同时运行多个活动一样。仿真实际测试情景可以帮助集成工程师和验证测试工程师快速解决隐蔽问题,而不用等到设计后期才发现这些问题。尽早发现并解决这些问题可以短缩上市时间并降低整体开发成本。
测试下列用户活动,确保按照预期部署移动应用和业务:
- 从设备接收和向设备发送 SMS
- 从设备接收和向设备发送MMS
- FTP 上传/下载
- UDP 上传流/下载流(Upload Flood/Download Flood)
- 网络浏览
- 新增内容!从设备接收和向设备发送电子邮件
- WAP 推送业务
- Ping
- 实际电池损耗分析
- 呼叫处理
- 新增内容!Rat 间切换
- 新增内容!移动报告数据
- 网络故障(动态小区功率电平、AWGN和脚本 衰落图形)
查找一致性测试不能完全检测到的功能问题。无需客户去发现硬件、协议、操作系统和应用软件的问题。
功能测试自动化包括同时执行用户活动
- 缩短验证设计的时间,可在发布周期内进行更多测试
- 在监测电流消耗的同时进行 FTP 测试、呼叫处理和 SMS 等特性,实现对电池性能的真实测量。
- 将真实的网络测试情景引入实验室,以尽早解决问题。在设计周期的早期进行测试与在产品发布后才发现问题相比,可降低解决问题的成本
故障分析/故障诊断工具包
- 可找出数据吞吐量、协议和电流消耗性能等方面通常很难发现的问题
- 不仅提供合格/不合格结果,还可提供数据帮助您进行故障诊断并解决发现的问题。
电话控制
- 通过 AT 命令、机器人接口或定制图形用户界面来自动进行电话控制,满足您独特的电话控制进程。
- 通过简单的器件程序库工具来管理独特的电话配置和默认设置。