这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E1968A GSM/GPRS/EGPRS 手机测试应用软件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

用于 8960(E5515C)无线通信测试仪的 Keysight E1968A GSM/GPRS/EGPRS 手机测试应用软件提供关键功能,以验证信令和非信令模式下 GSM、GPRS 和 EGPRS 移动设备的性能。作为一个功能选件,Evolved EDGE(E-EDGE)现已在该软件的支持范围内。这一测试应用软件专为大批量制造和无线设备开发而设计,帮助用户以最快的速度将GSM、GPRS 和 EGPRS 无线设备投放市场。它具有独特的校准特性,例如:快速校准(FDT)、相位和幅度与时间比(PavT)、IQ 捕获和 EGPRS AM-PM 调整将显著降低电话校准时间。增强的音频测量、完整的 SMS 测试功能和 8PSK 随机频率偏置将能够实现有效的电话开发设计。仿真卫星信号的单通道 GPS 源和 FM 广播信号源具有额外功能,可加快 GPS 和 FM 接收机校准速度。借助快速切换应用软件(E1987A)或 TD-SCDMA(E1969A),您可以在 GSM 和 W-CDMA 或 TD-SCDMA 之间执行切换测试。通过功能选件许可证 E1968A-104,您能够进行 E-EDGE 电话连接和相关测量,例如减小的传输时间间隔(RTTI)和下行链路双载波(DLDC)。DLDC 支持您向两个不同载波上的移动设备分配 EGPRS PDTCH 资源;RTTI 配置可使您降低 EGPRS PDTCH 块的数据传输延迟。最新版本还支持 16QAM 上行链路测量。

使用 E1968A,用户可对多时隙 45 类配置中多达 6 个上行链路时隙同时进行测量。

快速校准支持在单次扫描(每频带)中,同时对设备发射机和接收机的电平和频率进行校准,以大幅度缩短制造过程中的校准时间。

由于这种 GSM/GPRS/EPGRS 测试解决方案以高性能 E5515C 测试仪为基础,您可以获得诸多额外优势,例如,极快的测量速度、编程简单、高精度、高可靠性和遍及全球的服务与支持。

E1968A 测试应用软件通过减少成批生产的时间以及增加产量,来帮助产品测试工程师最大限度地降低测试成本。这种软件具有以下几大特性:

  • 快速设备调试测量(E1999A-202)
  • 相位和幅度与时间比测量
  • 支持电话发射机线性校准的 IQ 捕获
  • IQ 捕获(一种 PAvT 测量模式,具有针对更宽信号带宽的更高采样率)
  • 动态功率测量和不连续时隙 TXP 测量
  • 测试模式 BER 和 MS 计算 BER
  • FM 无线测量以及用于 GPS 电话测试的单通道 GPS 信号源
  • 用于 VAMOS I 型电话测试的 VAMOS 解决方案(新增内容)
  • PESQ 测量使用业界标准的 PESQ 算法,无需使用外置音频分析仪,便可对声码器的语音质量做出客观的 MOS 评定

标准一致性测量可确保工程师们对手机设计充满信心,从而使研发工程师从中受益。这种测量具有以下几大特性:

  • 演进的 EDGE 信令和测量,包括 EGPRS2-A上行链路 16QAM 测量
  • 多时隙 12 类和 45 类信令和测量
  • 经 RT Codec 和 DAI RT codec 校准的增强型音频测量现在可用于电话音质测试
  • 免费的文本格式 SMS 和已获许可证的高级 SMS 应用软件
  • 8PSK 随机频偏

如欲了解有关研发特性的更多信息,请访问E6701G 实验室应用软件页面(参见相关产品)

轻松升级 the 8960(E5515C),以测试多种技术

  • 只需向 8960 添加 E1963A W-CDMA/HSPA 测试应用软件和 E1968A GSM/GPRS/EGPRS 测试应用软件,便可进行 UMTS 路测。如果您还没有 E1963A 或 E1968A,请订购 E1993A UMTS 测试应用软件套件,并可节省大量成本!
  • 8960 能够在所有主要的 2G/3G/3.5G 无线制式中进行快速切换,对多制式移动设备进行测试。如欲了解其他应用制式的信息,请参见相关软件产品。