这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

描述

  • Keysight应用分析系统可帮助网络专家确定和解决整个IP网与应用和业务相关的问题;从一个地点便可解决一切问题。这是全分布式的IP网络性能分析工具,可从网络的任何地方提供端到端网络、应用和业务性能的可视性。
  • 客户客户级可视性。

主要优点

通过提升网络性能和可靠性,减少管理网络所需要的资源,应用分析系统能使网络专家更好地利用他们的网络,从而提高他们的工作效率。

  • 从一个地点验证网络的端到端应用和服务性能。
  • 用几分钟,而不是几小时解决难以诊断的性能问题。
  • 为每一位用户和客户验证直至桌面的网络、应用和业务性能。
  • 加速新的网络、应用和业务部署。
  • 通过应用分析系统业务流量产生与网络监视能力的集成获得先进的故障隔离能力。
  • 组合应用分析系统测试与 Cisco SAA® 测试。
  • 可使用任何传输机制,包括LAN, ATM, 帧中继和无线网络等。
  • 可工作于包括VPN,远程办公和企业伙伴的“扩展企业”网。

基本特性

  • 网络应用性能的分布式测试分析
  • 网络评估、安装和查错
  • 并发有效代理数为 10个
  • 进行周期性的连续测试(可为期7天)
  • 运行 在Windows 2000平台上
  • 在线报告
  • 由发送 SNMP Trap、e-mail 或执行命令通知测试结果
  • 包括为期一年的是德白银级技术支持
  • 测试内容包括:
    - 端到端网络应用分析
    - 基本网络应用测试
    - 单向时延测量(无需GPS支持)

应用分析系统屏幕快照

  • 对不同业务流量模型的端到端网络性能分析。
  • 网络主流应用和业务(HTTP, FTP, SQL, SMTP, POP, DHCP等)性能分析。
  • 自动的周期性重复测试-自动提供不同时间和不同用户流量负载的网络性能测量。
  • 可设置IP 包的DiffServ 和 TOS/COS比特来测试IP服务质量-从而验证现有网络如何处理不同QoS设置时的业务流量。
  • 可远程安装测试代理和基于网络浏览器的软件代理-快速、容易、灵活和便宜的系统部署。
  • 可在网络的任何地方进行远程操作。
  • 可采用通过命令行接口的先进脚本功能来实现自动测试功能和软件二次开发。
  • 可在新的网络和系统实施前,进行端到端网络和应用性能的评估测试。
  • 对于所有代理的远程控制和实时适应性报告-完全的控制。
  • 与网络中RMON部件的关联分析,可产生对网络的全面端到端观察,包括与网络部件相连的远程测试点。
  • 强大和灵活的报告生成,包括访问所有报告的网络浏览器-全面和灵活地接入网络知识。
  • 可验证防火墙边界外的性能。