这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PS-X10-100 系统要求开发

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

是德系统要求开发服务是任何测试与测量系统开发项目在设计阶段的第一步,也是最重要的一步。 作为一系列有组织、有计划的工程设计活动,它至关重要,必须在开始设计系统之前执行和完成。 当开发过程完成时,它将得到最终的系统要求规范,并提供给您的团队。

  • 它将会把系统概念和需求转化为对最终系统每个组成部分的功能要求。
  • 是德可以利用结构化的设计方法、工具和技术,来获得这一要求规范。
  • 优势:
  • 即使在缺少时间或内部资源的情况下也能继续进行关键的系统开发工作
  • 尽量减少测量问题处理错误的风险
  • 通过生成专业化的商业规范文档来征求有竞争力的计划和建议,从而降低成本