这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PathWave 测试软件

自动执行您的设计和测试工作流程,提高速度并加以扩展

测试自动化软件

PathWave 测试自动化软件
型号 # 产品名称 描述
KS8700A PathWave 测试环境 KS8700A PathWave Test Environment推出一系列功能强大的测量、测试自动化和数据管理工具。加速测试计划的开发,快速执行,并在开放和模块化的软件体系结构中轻松扩展测试计划。包括 PathWave 上的 KS8400A 测试自动化平台。
KS8400A PathWave 上的测试自动化平台 KS8400A Test Automation on PathWave功能强大、灵活且可扩展的测试序列发生器软件,是 KS8700A PathWave 测试环境的一部分。
KS8000A 测试自动化部署系统 KS8000A Test Automation Deployment SystemTAP 的运行时间版本,用于部署测试计划和 TAP 插件。

测试自动化插件

插件提供额外的自动化、分析和部署功能
型号 # 产品名称 描述
KS8101A Python SDK 插件 KS8101A Python SDK Plugin支持访问整个 TAP SDK,以开发用 Python 编程的 TAP 插件。
KS8103A Command Expert 插件 KS8103A Command Expert Plugin支持 TAP 测试计划开发人员利用 Keysight Command Expert 软件创建自定义的测试步骤,无需进行编程。
KS8104A HTML5 Result Listener 插件 KS8104A Result Listener Plugin支持用户将 PathWave 测试(TAP)的任意测试步骤的结果发布到 HTML5 文档中。
KS8105A Switch Manager 开发插件 KS8105A Switch Manager Plugin使用图形编辑器轻松开发被测器件、仪器、电缆和开关矩阵之间的连接。
KS8106A REST API 插件 KS8106A REST API Plugin通过 HTTP 表述性状态传递(REST)接口远程生成并控制多个 TAP 会话。
KS8107A 电子表格插件 KS8107A Spreadsheet Plugin将任意 TAP 测试步骤的测试结果发布到 Microsoft Excel 电子表格中。
KS8150A DMM 仪表插件 KS8150A DMM Instrument Plugin支持没有编程经验的 PathWave 测试软件用户运行自动化数字万用表测试,无需担心 SCPI 编程。
KS83120A 模拟无线测试插件 支持没有编程经验的 PathWave 测试软件用户运行自动化模拟无线测试,无需担心 SCPI 编程。

PathWave 测试解决方案

PathWave 测试软件使是德科技解决方案适用于各种应用
S8900A S8890A E6950A

新一代软件,用于在设计验证和制造环境中,对无线移动设备的射频功率放大器/前端模块(PA/FEM)进行测试。

S8900A PA/FEM Test SolutionPA/FEM 测试解决方案

无线设备测试自动化环境,用于信令、移动通信、VoLTE、用户设备电池分析和其他应用。

S8890A Wireless Device Functional Test Solution无线设备功能测试参考解决方案

仿真蜂窝网络(包括 GNSS 坐标),以验证用于泛欧和 ERA-GLONASS 平台的车载系统和调制解调器。

E6950A eCall/ERA-GLONASS Conformance Test SolutioneCall / ERA-GLONASS 一致性测试解决方案

  • KS8700A PathWave Test Environment KS8700A PathWave Test Environment 

    KS8700A PathWave Test Environment

    • Flexible/extensible test sequencer with track to PathWave environment
    • Timing analyzer helps optimize test plan speed
    • Result Viewer helps visualize, compare & analyze test plan data
    • GUI simplifies test plan creation and troubleshooting

  • KS8400A 自动化测试平台开发人员系统 KS8400A 自动化测试平台开发人员系统 

    KS8400A 自动化测试平台开发人员系统

    • 强大、灵活和可扩展的测试序列发生器软件。
    • 计时分析仪帮助优化测试方案的执行速度。
    • 结果查看器帮助显示、比较和分析测试方案数据
    • GUI 简化测试方案的生成和故障诊断

  • KS8000A 测试自动化平台部署系统 KS8000A 测试自动化平台部署系统 

    KS8000A 测试自动化平台部署系统

    • 功能强大、灵活且可扩展的测试序列发生器部署软件
    • KS8400A TAP 开发人员系统的组件之一
    • 支持 Microsoft Windows 和 Linux 部署

  • KS8101A Python SDK Plugin KS8101A Python SDK Plugin 

    KS8101A Python SDK Plugin

    • Develop TAP plugins using Python instead of C#
    • Take advantage of provided example templates
    • Easily integrate into TAP GUI

  • KS8103A Command Expert Plugin KS8103A Command Expert Plugin 

    KS8103A Command Expert Plugin

    • Develop TAP test sequences and define input variables using Command Expert
    • Generate C# test steps directly from Command Expert
    • Automatically store results/outputs to any connected TAP Result Listener

  • KS8104A HTML5 Result Listener Plugin KS8104A HTML5 Result Listener Plugin 

    KS8104A HTML5 Result Listener Plugin

    • Publish test results from any TAP Test Step to HTML5 formatted documents
    • Create and customize reports using the provided HTML5 example templates, or create your own templates

  • KS8105A Switch Manager Development Plugin KS8105A Switch Manager Development Plugin 

    KS8105A Switch Manager Development Plugin

    • Graphical editor makes it easy to develop connections between DUTs, Instruments, cables and select switch matrixes
    • These connections become editable settings within TAP’s Test Steps

  • KS8106A REST API Plugin KS8106A REST API Plugin 

    KS8106A REST API Plugin

    • Remotely spawn and control multiple TAP sessions using HTTP REST API
    • Load/run test plans, change settings/profiles, retrieve results

  • KS8107A Spreadsheet Plugin KS8107A Spreadsheet Plugin 

    KS8107A Spreadsheet Plugin

    • Publish test results to Microsoft Excel spreadsheets
    • Customize using templates
    • View reports in any application that supports .xls or .xlsx formats

  • KS8150A DMM Instrument Plugin KS8150A DMM Instrument Plugin 

    KS8150A DMM Instrument Plugin

    • Run automated tests using Keysight DMMs with no programming experience required
    • Supports a wide variety of Keysight Digital Multimeters

  • KS83120A Analog Land Mobile Radio Test Plug-in KS83120A Analog Land Mobile Radio Test Plug-in 

    KS83120A Analog Land Mobile Radio Test Plug-in

    • Seamless test automation without worrying about specific SCPI commands
    • No programming experience required
    • Add Generic radio DUTs using TCPIP protocol or Serial COM port, as well as additional instruments to your bench setup profile in TAP

  • KS83123A Tracking Generator Plug-In KS83123A Tracking Generator Plug-In 

    KS83123A Tracking Generator Plug-In

    • Sweep frequencies from 100 kHz to 3.8/6 GHz.
    • Generator output level up to + 3 dBm, +13 dBm with M8920A-1EA option.
    • Report test results which documents test configuration, bench setup, measurements made, pass/fail status
       

相关行业和技术