Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
仪器工作流程软件
借助数据分析、实验室运营和测试自动化工具,加快测试工作流程
自动执行测试工作流程和实验室运营
将仪器、测试工作站和项目团队连接到单一测试数据源。 自动执行复杂的测试工作流程、测量相关性分析和资源管理,从而优化从测试实验室到生产车间的运营。
了解仪器工作流程软件
借助测试自动化精简测试工作流程
相较于传统的测试自动化与分析工具,测试自动化软件可以显著节省成本和时间。 Keysight PathWave 测试自动化软件为您的团队提供了齐全的工具,让他们能够在更短时间内推出更有吸引力的产品。
了解自主研发的测试软件可能存在的问题,以及现代化的商用测试软件环境如何帮助您加快测试流程,推动产品快速面市。
仪器工作流程软件有什么作用?
随时随地连通、关联和协作
测试工作流程应当围绕设计、仿真和验证展开。 您不应该浪费宝贵的时间来管理单独的仪器、关联测量结果或者是制定复杂的测试计划。 只需将仪器的测量数据上传到云端,云端便会自动关联各个测试仪器和各个测试团队之间的数据,让实验室内乃至全球的工程师都可以轻松协作,在整个过程中都不会出现人为错误。
了解更多
试用 BenchVue One
全面了解实验室和测试工作流程的情况
深入了解实验室内部的工作。 将实验室的各项功能——从测试排序和执行到资源跟踪、数据分析和存储,再到报告生成――都整合到单一平台上。 无论是团队单独开展测试,还是集中起来利用测试即服务(TaaS),是德科技都可以帮您建立和管理一个互联、高效的自动化工作流程。
利用大数据优化制造工作流程
大数据有助于提高良率,减少返工和重新测试,还能提高产品质量。 开展跨组织的根本原因分析,自动检测异常值,借助预见性的洞察消除混乱。 通过大量的深入分析、自定义警报以及精心设计且无需编程的可视化实现关键的过程修正,无需筛查控制面板、电子表格和海量原始数据流。
查看案例分析
详细了解仪器工作流程软件
关于仪器工作流程软件的常见问题解答
Keysight BenchVue 是什么?
Keysight BenchVue 是一个多平台软件套件,可帮助设计工程师加速完成设计与测试任务。BenchVue 将数据采集和分析、仪器控制以及测试自动化等应用程序整合在单一平台中,从而避免了在测试台上进行测试可能遇到的许多问题。
这个套件简化了仪器的连接和控制以及自动执行测试序列等工作,让您能够快速启动测试开发工作,在更短的时间内获得结果。您可以通过专用的仪器应用程序为各个系列的仪器快速配置常用的测量和设置,从而大幅减少开发自动化程序的工作量,进一步精简测试工作流程。
Keysight BenchVue One 是什么?
Keysight BenchVue One 是一款基于云的应用软件。有了这款软件,设计工程师在整个设计与测试工作流程中,再也不用疲于应付测量数据采集互不关联、数据转换混乱繁琐以及无法灵活地直观显示等问题。它可通过单一窗口对多个仪器提供的数据进行关联和聚合,还提供了一个设计与测试可视化平台。利用 BenchVue One,您可以轻松地连接云,关联数据,以及与不同城市、地区和国家甚至远隔重洋的团队成员安全协作。
设计与测试协作工具是什么?
设计与测试协作工具专为帮助工程师在测试台上进行测试而研发,其中包含仪器控制、数据采集和分析以及测试自动化等软件。这些工具能够关联数据,整合和直观地显示测量结果,以及对测试进行编排和排序,因此可以提高效率,加强团队协作。
实验室管理工具是什么?
顾名思义,实验室管理工具的用途就是为了帮助实验室管理人员和主管更好地管理各个测试团队和测试部门。实验室管理人员通常会使用多种工具让实验室工作流程保持高效运转;然而,资产管理和资源管理仍然颇具挑战性。实验室管理工具则是将这些不同的工具整合到一起,通过单一平台提供全面的资产、活动和分析视图。
这些工具有助于实验室管理人员创建和管理测试计划,包括数据的收集、处理、存储和检索。资产和资源管理应用软件可以保障各个阶段的工作流程紧密关联,帮助团队协同工作,高效完成任务。此外,实验室管理人员可以根据这些工具的数据分析结果来优化设备采购,进一步提高测试结果的准确性以及确保产品质量,从而增强整个实验室的生产、质量和测试保证。
运营管理工具是什么?
运营管理工具能够将测试和测量指标与大数据分析结合起来。虽然市面上有很多大数据分析平台和资产监控工具可用,但运营管理工具可以充分发挥精细测试数据的隐藏价值,通过采集、转换和分析这些数据,显著提高设计、测试和制造团队的工作效率。
运营管理工具的主要设计目的不是为了维护升级或改进改进,而是为了通过数据合成与分析功能提供更好的结果,让企业获得更佳的商誉。
需要帮助或遇到问题?