这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

测试自动化平台(TAP)

简化您的测试软件开发

是德科技测试自动化平台(TAP)提供了强大、灵活且可以扩展的测试序列和测试方案创建功能,以及其他多种功能,帮助您优化测试软件开发和总体性能。TAP 是一款基于 Microsoft .NET 的现代化应用软件,既可以独立使用,也可以与更高级别的测试执行软件环境结合使用。

比较所有 TAP 组件 (2)

  • KS8000A 测试自动化平台部署系统 KS8000A 测试自动化平台部署系统 (1) 

    KS8000A 测试自动化平台部署系统

    • 功能强大、灵活且可扩展的测试序列发生器部署软件
    • KS8400A TAP 开发人员系统的组件之一
    • 支持 Microsoft Windows 和 Linux 部署

  • KS8400A 自动化测试平台开发人员系统 KS8400A 自动化测试平台开发人员系统 (1) 

    KS8400A 自动化测试平台开发人员系统

    • 强大、灵活和可扩展的测试序列发生器软件。
    • 计时分析仪帮助优化测试方案的执行速度。
    • 结果查看器帮助显示、比较和分析测试方案数据
    • GUI 简化测试方案的生成和故障诊断

相关行业和技术