这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXI 航空电子数据总线模块

Avionics Interface Technologies 公司通过是德科技提供了先进的航空电子接口模块,使您的 PXI 测试系统可以连接到采用航空电子行业标准总线的被测器件。这些模块能够仿真、监测、记录和回放总线流量,实现对航空电子设备数据通信功能的测试和验证。现有的接口模块支持基于工业标准航空电子技术的总线,例如 MIL-STD 1553、ARINC 429、ARINC 664p7 和光纤通道。

  • M3406A PXI 接口模块,AIT MIL-STD 1553 M3406A PXI 接口模块,AIT MIL-STD 1553 

    M3406A PXI 接口模块,AIT MIL-STD 1553

    • MIL-STD-1553 接口
    • 支持对 MIL-STD-1553 数据总线的测试、仿真、监测和分析
    • 能够同时仿真总线控制器、远程终端和总线监测器

  • M3407A PXI Inter接口模块,AIT ARINC 429 M3407A PXI Inter接口模块,AIT ARINC 429 

    M3407A PXI Inter接口模块,AIT ARINC 429

    • ARINC 429 接口
    • 支持对 ARINC 429 数据总线的测试、仿真、监测和分析
    • 完整的误码注入和检测功能