这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Nemo 无线网络解决方案

是德科技的 Nemo 网络射频测量和分析解决方案使我们的客户能够更好、更经济高效地优化和自动化他们的流程和无线网络。

提高运营效率

提高自动化程度和简化流程使客户能够利用较少资源完成更多工作。我们的解决方案能够通过自动化实施测试、分析和验收流程,帮助客户节约运营成本,提高项目交付效率。我们帮助客户专注于他们的核心竞争力和项目交付。

根据企业发展调整测试与测量投资

我们的商业模式和交付机制(如 SaaS)灵活且可以扩展,使我们的客户能够根据项目和企业发展调整他们的投资,从而改善现金流管理,降低经营风险。这为管理资本支出和运营成本带来了灵活性。

端到端信息流

Nemo 工具能够在测量分析中提供独特的端到端信息流。从测量数据的收集到后期处理与分析,我们的产品能够支持流畅的信息流动。我们的云端解决方案通过对测量与分析产品系列的实时监测与管理,将所有阶段的信息融为一体。

Nemo 网络射频测量工具可用于无线网络生命周期的各个阶段:

  • 网络推出和优化
    - Nemo Outdoor 用于路测
    - Nemo Handy 用于手持式测量
    - Nemo FSR1 扫描仪用于频率扫描
  • 网络性能评测
    - Nemo Invex II 用于对无线运营商进行企业级性能评测
    - Nemo Walker Air 用于对无线运营商进行建筑物内性能评测
  • 网络监测和控制
    -
    Nemo Customer Experience Monitor 基于应用对无线网络进行监测
    - Nemo Autonomous Probe 用于自动测量
    - Nemo Cloud 用于将 Nemo 测量和分析产品融合为一个强大的远程访问和控制解决方案
  • 网络数据后期处理与分析
    -
    Nemo Analyze 用于对 Nemo 工具进行后期处理与分析
    - Nemo WindCatcher 用于对来自多个数据收集供应商的数据进行后期处理与分析
    - Nemo Xynergy 用于分析路测、OSS 呼叫跟踪、小信元/分布式天线系统(DAS)和网络管理数据

Nemo 网络射频管理和分析解决方案支持所有无线新技术,例如 5 个载波的 LTE-A 聚合、NB-IOT、LTE-M、5G TF 和 5G NR。Nemo 解决方案支持所有传统的 3GPP 技术,例如 2G、3G 和 LTE-A。这些解决方案对 LTE 语音(VoLTE)、LTE 视频(ViLTE)、WiFi 语音(VoWiFi)、五载波聚合(CA)、NB-IoT、LTE-M 和全新的 5G NR 接入技术提供了易于使用和高效的测量。Keysight Nemo 5G 测量解决方案(Nemo Outdoor 与 Keysight Fieldfox 结合)针对 6 GHz 以下和毫米波(mm-wave)信号传播提供了完整的测量系统。

  • Nemo IoT Meter 手持式网络覆盖验证解决方案 Nemo IoT Meter 手持式网络覆盖验证解决方案 

    Nemo IoT Meter 手持式网络覆盖验证解决方案

    Nemo IoT Meter 是一款非常容易使用的手持式测量工具,可以在客户场所验证物联网的服务质量。

  • Nemo Outdoor Nemo Outdoor 

    Nemo Outdoor

    • Nemo Outdoor 是一个用于无线网络测试的路测工具,在笔记本上运行。
    • 支持多种最新技术,例如 LTE-A 3 载波聚合、LTE Cat 12 设备、VoLTE/ ViLTE、VoWiFi/ViWiFi 和 eMBMS 测试。

  • Nemo Cloud Nemo Cloud 

    Nemo Cloud

    • Nemo Cloud 是一项用于远程控制和管理测量探针的集中化网络服务
    • 将 Nemo 产品、测量和分析流程、以及数据反馈连接到一个端到端解决方案中
    • 支持节维相关运营成本

  • Nemo Invex II Nemo Invex II 

    Nemo Invex II

    • Nemo Invex II 是一个适用于无线网络的基准测试系统,具有精确和应用广泛等特点。
    • 支持多种最新技术,例如 LTE-A 3 载波聚合、VoLTE/ ViLTE、VoWiFi/ViWiFi 和 eMBMS 测试。
    • 广泛的应用测试功能

  • Nemo Analyze Nemo Analyze 

    Nemo Analyze

    • Nemo Analyze 是一个用于分析 Nemo 工具所获数据的台式解决方案
    • Nemo Analyze 可以执行强大的后期处理分析、故障诊断和统计报告
    • 对路测数据进行快速而高效地后期处理与分析

  • Nemo Autonomous Probe Nemo Autonomous Probe 

    Nemo Autonomous Probe

    • Nemo Autonomous Probe 能够在无人操作模式下,对无线网络进行每周 7 天、每天 24 小时测量
    • 为客户的测量过程带来效率——直接节约运营成本
    • 对高达四个网络进行连续测量和基准测试

  • Nemo Walker Air Nemo Walker Air 

    Nemo Walker Air

    • Nemo Walker Air 是一个便携式解决方案,能够对多个无线网络和技术进行基准测试
    • 广泛的应用、实时语音质量和视频测试功能
    • 可以使用平板电脑对六个设备和便携式扫描仪进行集中控制

  • Nemo Handy Nemo Handy 

    Nemo Handy

    • 这款安卓应用软件可以用于测量空中接口的无线诊断信息,以及移动应用的服务质量(QoS)与体验质量(QoE)
    • 利用室内地图和 Nemo 瞬间报告特性,是室内测量的理想选择
    • 广泛的应用测试能力

  • Nemo CEM(客户体验监测方案) Nemo CEM(客户体验监测方案) 

    Nemo CEM(客户体验监测方案)

    • Nemo CEM(用户感知监测方案)是一套用于提供专业客户体验监测的可扩展工具
    • 测量无线网络性能和服务
    • 从最终用户的视角(体验质量,QoE)获得真实的用户体验

  • Nemo FSR1 Nemo FSR1 

    Nemo FSR1

    • 是德科技首款模块化射频扫描接收机
    • 支持 GSM、WCDMA、CDMA、EVDO、TD-SCDMA、LTE FDD/TDD、MIMO 和频谱分析测量
    • 体积小,低功耗

  • Nemo WindCatcher Nemo WindCatcher 

    Nemo WindCatcher

    • Nemo WindCatcher 是一个与厂商无关的综合网络分析解决方案
    • 支持当前市场上的所有主要的数据收集工具
    • 支持市场上的各种数据输入和所有主要的数据收集工具。

  • Nemo 智能设备接口 5G NR 路测和基准测试解决方案 Nemo 智能设备接口 5G NR 路测和基准测试解决方案 

    Nemo 智能设备接口 5G NR 路测和基准测试解决方案

    Nemo 智能设备接口是用于 5G NR 和 LTE-A QoS 及 QoE 测量的创新设备控制解决方案。

相关行业和技术