这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXI 数据采集――DAQ

在 1 mV 至 100 V 的电压范围内,PXI 数据采集模块可在标准的 PXI 平台上进行高性能多通道信号测量。

标准连接器、功能键前面板和是德连接专家(Keysight connection expert)可使模块的安装与配置变得快速、简单。此外,软件驱动程序支持最常见的编程环境,例如 Visual Studio®、C、C++、Visual Basic、MATLAB® 和 LabVIEW™。

PICMG 和 PICMG 标识、CompactPCI 与 CompactPCI 标识是 PCI 工业计算机制造集团在美国的注册商标。“PCIe”和“PCI EXPRESS”是 PC-SIG 的注册商标和/或服务标识。Microsoft、Windows、Visual Studio、Visual C++、Visual C# 和 Visual Basic 是微软公司在美国和/或其他国家的注册商标或商标。

  • M9216A PXI 32 通道高压数据采集 M9216A PXI 32 通道高压数据采集 

    M9216A PXI 32 通道高压数据采集

    M9216A 是一款多通道、宽电压量程的测量单元,能够同时在多通道中采集动态正电压电平,是汽车电子应用中自动化测试设备(ATE)的理想选择。