这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

SerialTek 旗下 BusXpert 系列 SAS 和 SATA 协议分析仪

从 2010 年 6月 16 日起,根据新协议,所有 SerialTek 产品在美国的销售将不再由是德科技有限公司负责。美国客户若要购买 SerialTek 产品,请直接与 SerialTek 公司联系。获取 SerialTek 产品信息的最便捷方式是拨打该公司的主要销售热线:(888)428-7793 或发送电子邮件至 sales@serialtek.com

SerialTek BusXpert SAS/SATA 测试解决方案是业界最先进的协议分析仪的代表。当使用协议分析仪进行开发和调试时,它在硬件和软件方面的创新(例如 PCI Express® to Host 连接、Trace Indexing 和基于微处理器的 InstaSearch)可提高用户体验质量。这些技术加上业界最大的 36 GB 缓冲区和简单、稳定的 GUI,使 BusXpert 能以任何其他竞争产品都没有的速度,高效地显示、处理、触发和保存迹线。BusXpert 能够适用于各种不同的配置,可根据协议线速率、端口数、缓冲区大小和不同的平台进行调整。PRO 和 Micro 平台均具有重量轻、易携带和方便升级等特性。

PCI Express 和 PCIe 是 PCI-SIG 的注册商标

  • U3051C SerialTek BusXpert Micro SAS/SATA 3G/6G 1 或 2 端口协议分析仪 [已停产] U3051C SerialTek BusXpert Micro SAS/SATA 3G/6G 1 或 2 端口协议分析仪 [已停产] 

    U3051C SerialTek BusXpert Micro SAS/SATA 3G/6G 1 或 2 端口协议分析仪 [已停产]

    • 高达 6Gb/s 的 SAS 和/或 SATA 分析
    • 1 或 2 端口 SATA 连接器
    • 高达 9GB 捕获缓存区
    • 快速上载、处理和显示流量
       

  • U3052A SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 分析仪 [已停产] U3052A SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 分析仪 [已停产] 

    U3052A SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 分析仪 [已停产]

    SerialTek 的 BusXpert PRO SAS/SATA 4 端口协议分析仪是一款功能强大的分析工具,具有高达 36GB 的缓冲区,能够通过简单而稳定的图形用户界面以及SAS/SATA 接口快速上载、处理并显示流量。

  • U3052C SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 3G/6G 4 端口协议分析仪 [已停产] U3052C SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 3G/6G 4 端口协议分析仪 [已停产] 

    U3052C SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 3G/6G 4 端口协议分析仪 [已停产]

    • 高达 6Gb/s 的 SAS 和 SATA 分析
    • 4 端口 mini SAS 连接器
    • 高达 18GB 捕获缓存区
    • 快速上载、处理和显示流量
       

  • U3053C SerialTek Micro SAS/SATA 误码注入工具/BIST 发生器 [已停产] U3053C SerialTek Micro SAS/SATA 误码注入工具/BIST 发生器 [已停产] 

    U3053C SerialTek Micro SAS/SATA 误码注入工具/BIST 发生器 [已停产]

    SerialTek U3053C Micro BusMod/BusGen Pro SAS/SATA 误码注入工具/BIST 发生器使用户可以在活动的数据链路上创建可编程误码。BusGen BIST 发生器可用于把主机和设备置于特殊的信号测试模式。

  • U3055A SerialTek BusXpert PRO II 12G SAS/SATA 分析仪 [已停产] U3055A SerialTek BusXpert PRO II 12G SAS/SATA 分析仪 [已停产] 

    U3055A SerialTek BusXpert PRO II 12G SAS/SATA 分析仪 [已停产]

    •  通过千兆位以太网或 PCI Express 在数秒内记录、上传并显示高达 12Gb/s 的 SAS 和 6Gb/s 的 SATA 流量
    •  Eye-Opener 前端、可调谐 RX/TX 信令和 500ps 时间戳分辨率,可实现业界最精确的捕获
    •  轻巧紧凑的外形可提供极高的便携性
    •  4 个双向端口和高达 72GB 的轨迹缓冲器
       

  • U3056A SerialTek BusXpert PRO II 12G SAS/SATA 分析仪 [已停产] U3056A SerialTek BusXpert PRO II 12G SAS/SATA 分析仪 [已停产] 

    U3056A SerialTek BusXpert PRO II 12G SAS/SATA 分析仪 [已停产]

    •  通过千兆位以太网或 PCI Express 在数秒内记录、上传并显示高达 12Gb/s 的 SAS 和 6Gb/s 的 SATA 流量
    •  Eye-Opener 前端、可调谐 RX/TX 信令和 500ps 时间戳分辨率,可实现业界最精确的捕获
    •  轻巧紧凑的外形可提供极高的便携性
    •  4 个双向端口和高达 72GB 的轨迹缓冲器
       

  • U3057C SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 3G/6G 4 端口协议分析仪 [已停产] U3057C SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 3G/6G 4 端口协议分析仪 [已停产] 

    U3057C SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 3G/6G 4 端口协议分析仪 [已停产]

    • 高达 6Gb/s 的 SAS 和 SATA 分析
    • 4 端口 miniSAS 连接器
    • 36GB 捕捉缓存区
    • 快速上载、处理和显示流量
       

相关行业和技术