这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PCI Express® 分析仪模块

可靠的流量捕获和分析功能;使用x1 至 x16 协议分析仪可轻松获知系统流量。

  • 可靠的 2.5 Gb/s 和 5 Gb/s PCI Express® 流量捕获功能。
  • 先进的触发功能,可缩短检测难以查找的误差所需的时间。
  • 可靠的数据捕获功能(甚至在退出 L0 时),具有业界最快的 11 个快速训练序列(典型值)的锁定速度。
  • 使用简单的流程显示,可以通过上下文敏感的分栏分析快速、轻松地了解相关的数据。

更多有用信息: 探测指导

PCI Express 和 PCIe 是 PCI-SIG 的注册商标

  • N5322A 扩展接口模块适用于活动状态电源管理测试 [已停产] N5322A 扩展接口模块适用于活动状态电源管理测试 [已停产] 

    N5322A 扩展接口模块适用于活动状态电源管理测试 [已停产]

    协议分析仪的业界最快锁定速度;适用于 PCIe 2.0 的 ASPM™

  • N5306A 用于 PCI 1.0 和 2.0 的 N5306A 协议分析仪 [已停产] N5306A 用于 PCI 1.0 和 2.0 的 N5306A 协议分析仪 [已停产] 

    N5306A 用于 PCI 1.0 和 2.0 的 N5306A 协议分析仪 [已停产]

    The N5306A analysis module is an I/O blade that provides hardware capture for PCIe 1.0 and 2.0.