这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

先进设计系统(ADS) 仿真要素

先进设计系统(ADS)设计元件为 W2200 ADS Core 环境提供额外功能,可使设计人员能够定制 ADS 配置以满足他们的设计需求。

ADS Element Overview

设计元件包括独特的设计和仿真功能,结合在一起构成了一款功能强大、经济高效的套件。 通过与现有的 ADS 配置或任意 ADS 捆绑套件搭配使用,设计元件能以适中的价位、灵活地扩展您的设计和仿真功能。

现有的捆绑套件还可以添加额外的元件,以进一步扩展其设计和开发功能。

注: 所有的设计元件都需要使用 W2200 ADS Core 及其它必备元件。

  • W2200BP 先进设计系统(ADS)内核 W2200BP 先进设计系统(ADS)内核 

    W2200BP 先进设计系统(ADS)内核

    高频设计软件、仿真和合成套件为企业级的射频、微波、MMIC 或 RFIC 设计流程提供调谐、优化和统计设计支持。

  • W2300EP 谐波平衡元件 W2300EP 谐波平衡元件 

    W2300EP 谐波平衡元件

    可对多音频源激励的非线性电路进行分析,并为放大器、射频、微波、振荡器和定制电路设计提供实用和广泛的预配置仿真设置。

  • W2305EP X 参数发生器 W2305EP X 参数发生器 

    W2305EP X 参数发生器

    支持 MMIC、RF-SIP 和射频模块设计部门针对非线性器件(例如功率放大器、前端模块和收发信机)构建精确、预原型的模型。

  • W2306EP 线性仿真器元件 W2306EP 线性仿真器元件 

    W2306EP 线性仿真器元件

    W2306EP 线性仿真器是一款频域电路仿真器,用于分析在线性条件下工作的各种射频和微波电路。

  • W2307EP 互联工具箱元件 W2307EP 互联工具箱元件 

    W2307EP 互联工具箱元件

    • 设计可控阻抗线路的堆叠结构和线路几何结构
    • 优化重要的指标:芯片间链路中的后均衡器眼图参数
    • 确定企业 PCB 或封装工具中的自动路由器的约束条件

  • W2301EP 电路包络元件 W2301EP 电路包络元件 

    W2301EP 电路包络元件

    除了为设计线性化电路、射频系统和 PLL 系统提供模板之外,还针对复杂的数字调制射频信号提供了高效仿真技术。

  • W2302EP 瞬态卷积元件 W2302EP 瞬态卷积元件 

    W2302EP 瞬态卷积元件

    先进的时域仿真器,包括 IBIS I/O 模型、信号完成性验证功能、宽带和高频 SPICE 仿真功能。

  • W2308EP 通道仿真器元件 W2308EP 通道仿真器元件 

    W2308EP 通道仿真器元件

    通道仿真器元件软件许可证

  • W2312EP 瞬态卷积分布式计算(8 个一组) W2312EP 瞬态卷积分布式计算(8 个一组) 

    W2312EP 瞬态卷积分布式计算(8 个一组)

    先进设计系统(ADS)瞬态卷积分布式计算(8 个一组)能够加快对工作站(已连接至分布式计算集群)中的信号完整性批处理模式的参数扫描速度。

  • W2317EP DDR Bus Simulator Distributed Computing 8-Pack W2317EP DDR Bus Simulator Distributed Computing 8-Pack 

    W2317EP DDR Bus Simulator Distributed Computing 8-Pack

    • Accelerates parameter sweeps for DDR Bus Simulator simulations
    • Supports computing clusters that are running Linux with either Load Sharing Facility (LSF) or Sun Grid Engine

  • W2500EP ADS 瞬时卷积 GT W2500EP ADS 瞬时卷积 GT 

    W2500EP ADS 瞬时卷积 GT

    加快在 NVIDIA GPU 计算机上的 ADS 瞬时卷积。

  • W2303EP Verilog-A 元件 W2303EP Verilog-A 元件 

    W2303EP Verilog-A 元件

    可对 ADS 和 GoldenGate 中的 Verilog-A 模型进行仿真。 这个编辑器解决方案在仿真时间方面可与内置模型相媲美。

  • W2309EP DDR Bus Simulator W2309EP DDR Bus Simulator 

    W2309EP DDR Bus Simulator

    • Rigorous DQ and DQS eye calculations to arbitrarily low BER levels without precarious extrapolation
    • Comprehensive margin measurements versus JEDEC DDR4 Rx mask at target BER
    • Mix-and-match between built-in, IBIS and circuit models of driver and receiver
    • Captures asymmetry between rise and fall edges

  • W2316EP 线性分布式计算 8 个一组元件 W2316EP 线性分布式计算 8 个一组元件 

    W2316EP 线性分布式计算 8 个一组元件

    • 加速线性仿真
    • 对计算机集群的 8 个节点进行多达 8 次线性仿真器并行仿真

  • W2319EP W2319EP 硅基 RFIC 与 Virtuoso 互操作性元件 W2319EP W2319EP 硅基 RFIC 与 Virtuoso 互操作性元件 

    W2319EP W2319EP 硅基 RFIC 与 Virtuoso 互操作性元件

    • 支持在 ADS 中使用由 Virtuoso 创建的原理图
    • 支持在“互操作模式”中使用 CDF 元器件定义,以及其他 OpenAccess 兼容功能
    • 使用基线 Virtuoso PDK 进行设计,尽量减少使用 ADS 专用附件

  • W2320EP W2320EP 先进版图(具有器件识别功能的 LVS)元件 W2320EP W2320EP 先进版图(具有器件识别功能的 LVS)元件 

    W2320EP W2320EP 先进版图(具有器件识别功能的 LVS)元件

    • 能够在识别器件的基础上实现真正的 LVS
    • 能够自动去除原理图中的传输线路
    • 可浏览节点失配错误中的器件和引脚
    • 以元器件为基础的 LVS,可对采用嵌套技术的模块设计实施版图验证

  • W2321EP 版图元件 W2321EP 版图元件 

    W2321EP 版图元件

    全面的物理设计环境,特别适用于高频电路的开发,包括 DXF、Gerber、IGES 和 GDS-TT 格式的设计图转换器。

  • W2322EP Gerber Union 元件 W2322EP Gerber Union 元件 

    W2322EP Gerber Union 元件

    版图设计图转换工具可将 Gerber 文件转换为干净的版图设计图,并使用 Momentum 三维屏幕电磁场设计和验证工具进行电磁场分析

  • W2324EP 大容量版图预处理器元件 [已淘汰] W2324EP 大容量版图预处理器元件 [已淘汰] 

    W2324EP 大容量版图预处理器元件 [已淘汰]

    适用于先进设计系统的 W2324 大容量版图预处理器元件。

  • W2340EP Momentum,FEM 超级元件 W2340EP Momentum,FEM 超级元件 

    W2340EP Momentum,FEM 超级元件

    • Momentum G2 元件
    • Keysight FEM 仿真器元件

  • W2341EP Momentum G2 元件 W2341EP Momentum G2 元件 

    W2341EP Momentum G2 元件

    三维屏幕电磁场(EM)仿真器可用于无源电路分析, 还包括使用动画显示导体和插槽中的电流流动的模块、电路优化模块和分析建模模块。

  • W2342EP Keysight FEM 仿真器元件 W2342EP Keysight FEM 仿真器元件 

    W2342EP Keysight FEM 仿真器元件

    将全面的 3D FEM 解决方案集成到先进设计系统(ADS)流程中

  • W2343EP Momentum Turbo 元件 W2343EP Momentum Turbo 元件 

    W2343EP Momentum Turbo 元件

    通过对计算群的 8 个节点进行并行计算,可将 Momentum G2 仿真的速度提升 6 倍。 适用于对信号完整性应用中的复杂电路板或数据包进行大量仿真。

  • W2344EP 3D EM Distributed Computing Eight-Pack Element W2344EP 3D EM Distributed Computing Eight-Pack Element 

    W2344EP 3D EM Distributed Computing Eight-Pack Element

    The 3D EM Distributed Computing 8-pack accelerates EMPro simulations by running up to 8 parallel jobs on 8 nodes of a compute cluster.

  • W2345EP 谐波平衡分布式计算(8 个一组)元件 W2345EP 谐波平衡分布式计算(8 个一组)元件 

    W2345EP 谐波平衡分布式计算(8 个一组)元件

    通过在计算机集群的 8 个节点上运行多达 8 个 HB 并行仿真,显著加速谐波平衡仿真。

  • W2346EP 电路包络分布式计算(8 个一组)元件 W2346EP 电路包络分布式计算(8 个一组)元件 

    W2346EP 电路包络分布式计算(8 个一组)元件

    通过在计算机集群的 8 个节点上运行多达 8 个 HB 并行仿真,显著加速谐波平衡仿真。

  • W2349EP ADS 电热仿真器元件 W2349EP ADS 电热仿真器元件 

    W2349EP ADS 电热仿真器元件

    将完整的电热解决方案集成到高级设计系统 (ADS)流程中

  • W2350EP DDR3 一致性测试台 W2350EP DDR3 一致性测试台 

    W2350EP DDR3 一致性测试台

    • DDR3 一致性测试的仿真与测量关联以及工作流程
    • LPDDR3 一致性测试的仿真与测量关联以及工作流程
       

  • W2351EP DDR4 一致性测试台 W2351EP DDR4 一致性测试台 

    W2351EP DDR4 一致性测试台

    • DDR4 一致性测试的仿真与测量关联以及工作流程
    • 仿真测试台
    • 波形桥脚本

  • W2352EP PCI Express 一致性测试台 W2352EP PCI Express 一致性测试台 

    W2352EP PCI Express 一致性测试台

    • 包括 PCI Express 仿真测试台和波形桥脚本
    • 可定制的 PCI Express 仿真测试台
    • 波形桥脚本与 Infiniium PCI Express 一致性测试应用软件连接,实现仿真-测量关联

  • W2353EP USB 一致性测试台 W2353EP USB 一致性测试台 

    W2353EP USB 一致性测试台

    • 包括 USB 仿真测试台和波形桥脚本
    • 可定制的 USB 仿真测试台
    • 波形桥脚本与 Infiniium USB 一致性测试应用软件连接,实现仿真-测量关联

  • W2359EP PIPro 电源完整性电磁分析元件 W2359EP PIPro 电源完整性电磁分析元件 

    W2359EP PIPro 电源完整性电磁分析元件

    • 用于对复杂 PXB 进行 PI 分析的大容量电磁仿真
    • 用于在 ADS 中执行 PI 和 SI 分析的一种紧密结合的工作流程
    • 直流压降分析
    • 交流配电网络(AC PDN)阻抗分析
    • 电源平面谐振分析

  • W2360EP SIPro 信号完整性电磁分析元件 W2360EP SIPro 信号完整性电磁分析元件 

    W2360EP SIPro 信号完整性电磁分析元件

    • 用于对复杂 PXB 进行 SI 分析的大容量电磁仿真
    • 用于在 ADS 中执行 SI 和 PI 分析的一种紧密结合的工作流程
    • 创新的复合电磁分析技术提供出色的分析速度和分析精度
    • 专注于 SI/PI 的网络驱动使用模式

  • W2361EP Ptolemy 元件 W2361EP Ptolemy 元件 

    W2361EP Ptolemy 元件

    系统级仿真和设计解决方案,用于对同步和时间同步数据流进行分析,并提供了模型分析/优化功能以及 HDL Cosim、数字、802.xx、天线、无线电和蓝牙®设计模型。

  • W2362EP 射频架构和合成元件 W2362EP 射频架构和合成元件 

    W2362EP 射频架构和合成元件

    独特的射频架构设计工具可将射频原理图转变为 ADS,并对系统实施和性能进行验证。

  • W2372EP RF Architect(射频架构师)、Synthesis(综合)、Modulated RF(调制射频)元件 W2372EP RF Architect(射频架构师)、Synthesis(综合)、Modulated RF(调制射频)元件 

    W2372EP RF Architect(射频架构师)、Synthesis(综合)、Modulated RF(调制射频)元件

    • 向 ADS 用户提供个人电路综合和射频系统设计工具
    • 射频系统架构和预算分析
    • 系统级和电路级调制射频仿真
    • 完整的电路综合,以及定制滤波器、匹配网络、混频器、均衡器、振荡器、信号控制和 PLL

  • W2381EP VTB 引擎元件 W2381EP VTB 引擎元件 

    W2381EP VTB 引擎元件

    • 能够访问高性能数据流仿真引擎,以仿真预先定义且符合标准的测试台
    • 能够根据系统级性能指标(例如 EVM、ACPR 和 BER)进行设计优化
    • 可在先进设计系统(ADS)和 GoldenGate 中共享使用

  • W2391EP ADS 数据显示元件 W2391EP ADS 数据显示元件 

    W2391EP ADS 数据显示元件

    • 使用多种绘图/轨迹类型及注释,以图形方式显示仿真结果
    • 存储和检索先前的仿真结果,便于查看并与当前的设计仿真结果作比较
    • 使用定制的方程与表达式来查看和操作数据