Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
直流电源
高精度电源为您提供更强大的测量能力
哪种 ATE 或台式直流电源适合您?
无论是在工作台上还是在系统中,是德科技可变直流电源都为您的应用做好了准备――无论是电压、电流、功能还是性能,都能为您提供合适的选择。
这个视频介绍了您在选型过程中应当考虑的关键特性,从而选择出最合适的可变直流电源。 选择直流电源时需要考虑的关键方面包括可用功率、噪声要求、编程准确度和可用软件等。
选择适合您的可变直流电源
宽视角、低噪声的电源让您可以更高效地在工作台上进行测试
利用先进的硬件和定制化软件,轻松解决您的电源难题
电源手册
本手册可作为电源相关主题信息的综合服务站,涵盖了是德科技大量热门应用指南中的信息。 您可以深入了解电力和直流电源的基本原理,包括不同类型电源的定义。 您还可以了解电源和电子负载的关键特性。
该手册的部分章节介绍了如何测试电池性能、电源转换器(DC-DC 和 AC-DC)和太阳能电池阵列。 此外,还有一个章节介绍如何使用软件来控制电源、进行自动化测试和分析数据。
提升您的电源使用技巧
当今的设计对您开发的直流电源系统提出了更高的要求,这些要求往往会导致设计问题。
在这本电子书中,我们的专家将引领您更深入地了解直流电源问题,并提供四种方法来培养您的直流电源技能,让您有能力应对各种设计挑战。
通过 10 个技巧改善直流电源测试和分析
电源是保证测试系统正常工作不可缺少的一部分。 如果能够为被测器件(DUT)提供纯净、准确的电力,您就能减少不确定度,每次测量都能获得正确的结果。 我们的实用技巧可帮助您更充分地利用电源。 如果您需要购买新电源,这些技巧也可以帮助您选择合适的电源。 请记住,功率越大、功能越多并不意味着电源就一定越好, 如何使用电源才是关键。
特色资源
直流电源常见问题解答
什么是可变直流电源?
它是一种用户可以改变输出电压的电源。 是德科技可变直流电源让您能够改变输出到被测器件的电压和电流。
直流电源有什么用途?
直流电源为电气设备、元器件或电路提供恒定的偏置电压或电流,确保被测器件按照预期运行。
如何使用直流电源?
直流电源通过与直流电源面板相连的导线连接被测器件。 工程师可以设置电压或电流电平,从而为器件供电以便进行测试。
直流电源如何工作?
直流电源通过线性方法或开关方法将交流(AC)电转换为直流电。 开关电源的效率更高、重量更轻、外形更小巧。 线性电源可以实现更低的噪声,但在现代开关电源面前,这已经不再是一个优势。
什么是台式直流电源?
台式直流电源是安装到工程师工作台上使用的电源。 它通常具有清晰可辨的大显示屏和用户界面,以便工程师通过前面板轻松实现对电源的全方位控制。 用户还可以通过软件来控制现代台式电源。 此外,工程师还可以从正面轻松访问输出端子。
台式电源是一款便利的电路测试工具,因为您可以随时调整电压。 如果您的项目有特定电压需求或者您还没有完成电源部分的设计,台式电源可以助您一臂之力。
什么是 ATE 系统电源?
自动测试设备(ATE)系统电源是专为 ATE 系统设计的可编程电源。 外形尺寸非常关键。具有更高功率密度的 ATE 电源占用的机架空间更少,减少了测试设备所需的厂房占地面积。
能否使用交流电源产生直流电?
可以。很多交流电源可以直接产生直流电,也可以通过在交流波形上叠加直流偏置来产生。
如何构建直流电源?
您可以使用交流—直流转换器或整流器将交流电转换为直流电,然后使用稳压器来维持稳定的输出电压,如此构成直流电源。 构建直流电源的基本步骤如下:
1. 找到一个变压器:您可以使用这个变压器将交流电源的电压降低到更易于管理的水平。
2. 构建整流器电路:您可以使用二极管桥(全波整流器)来构建整流器电路,二极管桥由四个二极管以特定配置方式组成。 整流器电路将把交流电压转换为脉动直流电压。
3. 构建滤波器电路:您可以使用滤波器电路让脉动直流电压变平滑,产生稳定的直流电压。 电容滤波器就是一种最常见的滤波器电路,它采用一个或多个电容器来消除电压脉动。
4. 构建稳压器电路:您可以使用线性稳压器或开关稳压器创建这种电路。 无论输入或负载如何变化,稳压器始终都能保持稳定的输出电压。
5. 最后将所有元器件组装到适当的封装或外壳中,制成完整的电源。
请注意,构建电源需要熟悉电子和电气安全知识。 最好是咨询专业人士或是使用预制套件,以免发生危险。
如何串联两个直流电源?
串联两个直流电源需要将第一个电源的正极连接到第二个电源的负极, 形成“菊花链”连接,串联电压为两个电源的电压之和。
串联两个直流电源的步骤如下:
1. 关闭两个电源并从墙上拔下它们的插头,确保安全操作。
2. 找到每个电源的正极和负极。 正极通常标记为 + 号或英文字母 VCC,负极通常标记为 - 号或 GND。
3. 用电线将第一个电源的正极连接到第二个电源的负极。
4. 将负载(需要上电的器件)连接到第二个电源的正极和第一个电源的负极之间。
5. 重新插上两个电源的插头并开启电源。
请注意,负载的电压应当等于或高于两个电源的电压之和,以防损坏负载或电源。 此外,负载的额定电流应当等于或低于两个电源的最低额定电流。
只能使用同一产品系列中额定输出电流相同的电源。 如果选择的电源额定电流不一致,那么最大负载电流不得超过最小额定输出电流。
此外,连接之前必须检查电源的极性,因为电源极性一旦接反,就会导致电源或连接的器件受损。
如何测试直流电源?
测试直流电源有好几种方法,这里我们只介绍几种常用方法。
导通测试:您可以使用万用表的导通模式来完成此项测试。 用万用表表笔接触电源的正极和负极。 如果是导通的,万用表将会发出提示音。 这项测试旨在确定电源是否正在供电以及接线中是否存在断点。
电压测试:您可以使用万用表的直流电压模式来完成此项测试。 用万用表表笔接触电源的正极和负极。 万用表应当显示电源输出的电压。 对比该电压与电源的额定电压,确定其在正确的范围内。
负载测试:您可以将负载(如灯泡或电机)连接到电源,然后用万用表测量电压和电流。 电压应当保持稳定,且处在预期范围之内;电流应当在电源的额定电流范围内。
纹波测试:您可以测量电源输出电压的交流分量。 将示波器连接到电源的输出端子并测量电压纹波。 纹波电压应尽量低,并且在可接受的范围内。
请务必按照操作手册和安全指南的规定谨慎测试电源。 如果您对电子测试不熟悉,最好咨询专业人士或使用事先构建好的测试设备。
需要帮助或遇到问题?